El Protocolo de Control de Transmisión (TCP) es un protocolo de red que define la transmisión de datos entre dos dispositivos de red. El protocolo se basa en el protocolo de Internet (IP) y funciona orientado a la conexión entre dos extremos. Se caracteriza por su fiabilidad, que es una de las principales ventajas de la comunicación TCP.
En un ⮫ ejemplo de aplicación se describe cómo utilizar TCP para una comunicación fiable entre dispositivos AC500 V3 y cómo se pueden utilizar las distintas bibliotecas para que un PLC AC500 V3 actúe como cliente TCP o como servidor TCP.