Fuente descargar/cargarPermalink

Fuente de descarga

Requisitos previos

  • Los ajustes de comunicación son correctos

  • El proyecto se guarda en el PC

  • El PLC está conectado

  1. Inicie sesión en el PLC.

  2. En el menú, haga clic en «En línea  Descarga de la fuente en el dispositivo conectado».

    El archivo del proyecto se descargará en el PLC.

  3. Para verificar la descarga, haga doble clic en el nodo «PLC_AC500_V3», seleccione la vista «Files» y haga doble clic en la carpeta «PlcLogic» de la vista Runtime (si es necesario, pulse el botón de actualización de la vista Runtime ).

    El archivo Archive.prj aparecerá si la descarga se ha realizado correctamente.

    Runtime_Archive.prj

Fuente

Requisito previo

  • Archivo del proyecto en PLC disponible (de la descarga de fuentes anterior)

  • El PLC está conectado

Dependiendo de la versión utilizada de Automation Builder, la disposición de las ventanas abiertas puede variar.

  1. Abra la página Automation Builder.

  2. En el menú, haga clic en «File  Source upload...».

    Aparecerá la ventana «Elija el dispositivo desde el que desea cargar el archivo fuente...».

    Scan_Window

    Si aparece un error, haga clic en [Buscar otros dispositivos].

  3. Seleccione su PLC con el archivo y haga clic en [OK].

    Aparece el diálogo «Extraer archivo de proyecto».

    Select_Folder
  4. Selecciona la carpeta que prefieras y haz clic en [Extraer].

    A continuación, se le pedirá que abra el archivo del proyecto.

    Click_Yes
  5. Haga clic en [Sí].

    Se abre el proyecto.

    La carga se ha realizado correctamente.