Función de conmutación de las interfaces ETH1/ETH2 de Ethernet Permalink

A partir de la versión 3.1.0 de SystemFW, las interfaces Ethernet ETH1/ETH2 se pueden configurar como un conmutador Ethernet.

La configuración por defecto es «Dos interfaces separadas».

switch_functonality_cut

Los cambios en el parámetro de arranque del PLCmodo ETH1 / ETH2 se activan tras reiniciar el PLC.

Crea y descarga un proyecto de arranque antes de reiniciar el PLC.

Parámetro

Valor

Descripción

Modo ETH1 / ETH2

Dos interfaces separadas

Dos interfaces separadas Ethernet ETH1 y ETH2

Funcionalidad del interruptor ETH1-ETH2

Cambio entre ETH1 y ETH2

Si la función de conmutación ETH1-ETH2 está activa, solo estará disponible la interfaz Ethernet ETH1.

⮫ «[CFG] - configuración»

Cualquier protocolo configurado bajo Ethernet interfaz ETH2 debe ser borrado. De lo contrario, se produce un error de compilación.

La configuración del modo ETH1 / ETH2 se puede comprobar en la pantalla LED mediante la tecla programable <CFG>.

⮫ «[CFG] - configuración»