El cliente Syslog se puede utilizar para enviar mensajes de registro a un servidor Syslog, donde se pueden procesar de forma centralizada. En un PLC AC500 V3 está conectado al registrador de auditoría. Cuando se configura el cliente Syslog en una aplicación de PLC, todos los mensajes del registro de auditoría se enviarán al servidor Syslog especificado.
El cliente Syslog está disponible para todos los modelos de PLC AC500 V3, excepto el PM5012-ETH.