Configuración del CANopen Gestor Permalink

Cuando se añade «CM598-CN » a la configuración, se añade automáticamente el «CANopen Manager».

Haz doble clic en «CANopen Manager» para mostrar los parámetros y la información correspondientes en una nueva ventana independiente.

La pestaña «General» contiene los siguientes parámetros.

Parámetro

Valor por defecto

Valor

Descripción

General

Node-ID

1

1-127

Identificador único de nodo para el «CANopen Manager».

Comprobar y corregir la configuración

Este botón abre el cuadro de diálogo que permite comprobar y corregir la configuración actual.

 

Autostart «CANopen Manager»

No se admite («CANopen Manager» siempre se inicia automáticamente).

Sondeo de esclavos opcionales

No se admite

Esclavos de inicio

No se admite

NMT start all (si es posible)

No se admite

Comportamiento del error NMT

No se admite

Vigilancia

Activar la producción de latidos

Discapacitados

Discapacitados

La generación de latidos está desactivada. En su lugar se activa la nodeguardia. Tenga en cuenta que los dispositivos remotos CANopen también pueden configurarse como productores de heartbeat.

Activado

El «CANopen Manager» envía heartbeats según el intervalo definido en el parámetro «Heartbeat time». Si se añaden nuevos dispositivos remotos con funcionalidad heartbeat, su comportamiento se activará automáticamente y se configurará adecuadamente.

Node-ID

1

0 -127

Identificador único de nodo para «CANopen Manager».

Tiempo de producción (ms) (sólo si la producción de latidos está activa)

200

1..65535

Duración del intervalo entre latidos sucesivos (en milisegundos).

SYNC

Activar SYNC produciendo

Discapacitados

Discapacitados

No se envían telegramas SYNC.

Activado

El «CANopen Manager» envía telegramas SYNC. Los PDO síncronos se envían inmediatamente después del telegrama SYNC.

COB-ID (hexadecimal)

80

1-2047

COB-ID del telegrama SYNC.

Periodo del ciclo (µs)

1000

1000-65535000

Longitud del intervalo (en microsegundos) tras el cual se envía el telegrama SYNC.

Longitud de la ventana (µs)

1200

 

No se admite

Activar el consumo SYNC

 

 

No se admite

TIEMPO

Activar la producción de TIEMPO

 

 

No se admite

COB-ID (hexadecimal)

 

 

No se admite

Tiempo de producción (ms)

 

 

No se admite

Diálogo «Comprobar y fijar la configuración»

Si hay varios dispositivos configurados bajo el «CANopen Manager», el valor se puede seleccionar de la lista o introducir manualmente. El botón «Check and Fix Configuration» abre un diálogo para solucionar estos conflictos.

En caso de conflictos con los identificadores de nodo (Node-ID) o los identificadores COB de PDO (PDO COB-ID), haz clic en «Editar conflictos» para abrir un cuadro de diálogo con información detallada.

«Número de nodos duplicado »

Lista de todos los dispositivos con ID idénticos. En el campo de la columna «Node-ID», puede introducir nuevos números de nodo para los dispositivos afectados.

«Asignación incorrecta y doble de COB-ID de PDO »

Los COB-ID que se generan automáticamente a partir de los archivos de descripción de dispositivos pueden no estar permitidos. Todas las entradas incorrectas se enumeran con los respectivos nombres de dispositivo, Node-IDs e índices. Existen tres opciones para corregir los COB-ID no válidos:

  • Corrija la fórmula mostrada para calcular los COB-ID de modo que se obtenga un COB-ID válido. Puede modificar la fórmula en el elemento correspondiente de la tabla.

  • Acepte la sugerencia automática para el COB-ID haciendo clic en el botón correspondiente.

  • Acepte todas las sugerencias automáticas haciendo clic en el botón «Use Suggested COB-ID».

Las entradas corregidas se eliminan automáticamente de la lista.

Resuelva automáticamente los problemas de sincronización mediante la reparación automática . El comando modifica todos los valores de temporización a valores compatibles. (El tiempo debe ser un múltiplo del tiempo de la tarea).

La pestaña «Lista en directo» permite buscar dispositivos en CANopen la red. La pestaña sólo se muestra en modo online. Si el módulo de comunicación está en funcionamiento y se ejecuta la función «Scan», se muestran todos los dispositivos remotos detectados junto con sus ID de nodo y sus tipos.