Esta pestaña del configurador del escáner EtherNet/IP contiene los ajustes básicos para la comunicación en la red.
|
Utilizar dirección IP estática |
|
|
Dirección IP Máscara de subred Dirección de la pasarela |
Estas entradas ocupan cuatro bytes cada una y sirven para identificar el escáner dentro del entorno de red |
|
Obtener la dirección IP automáticamente |
Esta opción sólo está disponible para el escáner NetX |
|
BOOTP |
Asignación de la dirección IP por un servidor mediante Bootstrap Protocol (BOOTP) |
|
DHCP |
Configuración automática de los ajustes de red por parte del host mediante el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) |
|
Velocidad y dúplex: |
Tasa de bits de la transmisión. En caso de «Auto-negotiation», se selecciona automáticamente la mayor de las velocidades binarias disponibles. |
|
Restablecimiento automático de conexiones |
Por ejemplo, si se detecta un tiempo de espera para los mensajes de E/S UDP o se interrumpe la conexión TCP con el adaptador. Si la opción está activada, el escáner vuelve a conectarse a los adaptadores con la conexión perdida. |
: El escáner siempre intenta restablecer automáticamente una conexión interrumpida.