Un sistema en tiempo de ejecución puede incluir la implementación de un bloque de funciones, función o método (por ejemplo, de una biblioteca). Si crea un POU en su aplicación con el mismo nombre utilizando la implementación «External» sin una implementación, entonces puede ejecutar la implementación existente. Tenga en cuenta que las variables locales sólo se declaran en un bloque de función externo. Las funciones y métodos externos no deben contener variables locales.
Cuando la aplicación se está descargando, CODESYS busca y vincula la implementación asociada en el sistema en tiempo de ejecución para cada POU externo.
Los objetos con la propiedad «Implementación externa» se postfijan con (EXT) después del nombre del objeto en la vista «Dispositivos» o «POUs».
Para más información, consulte: ⮫ «Diálogo: Propiedades: Construya »