Comando "Elegir aplicación activaPermalink

Símbolo: _cds_icon_choose_active_application

El comando se implementa como un cuadro de lista desde el que se puede establecer una aplicación activa. Por defecto, el cuadro de lista se encuentra en la barra de herramientas.

Función: El cuadro de lista muestra la aplicación actualmente activa con su ruta de dispositivo.

Llame a: El cuadro de lista contiene todas las aplicaciones organizadas en la vista «Dispositivos». Al hacer clic en una entrada del cuadro de lista, se activa la aplicación seleccionada.

Requisito: El proyecto tiene múltiples aplicaciones.

Ejemplo

_cds_img_device_path
_cds_img_cmd_choose_active_application

Cuando invoque comandos en los menús «Build» oder «Online», estos comandos se aplicarán a la aplicación activa. Aparece en el cuadro de lista y también en negrita en el árbol de dispositivos. En particular, esto se aplica a los comandos «Build  Build» y «Online  Login».

También puede acceder a estos comandos utilizando los iconos de comando de la barra de herramientas donde se encuentra el cuadro de lista. Cuando se llaman los iconos de comando, también se aplican a la aplicación activa.

Sin embargo, si llama a un comando desde el menú contextual de un objeto de dispositivo en el árbol de dispositivos, entonces el comando se aplica al objeto correspondiente. Por ejemplo, llamando a _cds_icon_login, puede establecer una conexión con una aplicación del dispositivo que no esté activa.