Comando "Iniciar sesiónPermalink

Símbolo: _cds_icon_login; atajo: [Alt]+[F8].

Función: El comando conecta la aplicación al sistema de destino (PLC a dispositivo simulado) e inicia el modo online.

Llame a: Barra de menús: «En línea»; menú contextual de un objeto «Aplicación»

Requisito: La aplicación no contiene errores y los ajustes de comunicación están configurados.

Si la configuración de la comunicación es incorrecta, se abre una ventana de diálogo. A continuación, puede pasar directamente a «Configuración de comunicación» del PLC.

Si hace clic en «Login» en el menú en línea, la aplicación activa en ese momento se conectará al sistema de destino. Si selecciona este comando en el menú contextual (botón derecho del ratón) mientras una aplicación está seleccionada en el árbol de dispositivos, dicha aplicación se registrará, aunque no esté configurada como aplicación activa.

Si se ha configurado una gestión de usuarios en línea en el dispositivo de destino, se le solicitarán los datos de usuario al iniciar sesión. Para ello, se abre el cuadro de diálogo «Device User Login».

ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

Comprobar la accesibilidad del controlador

Por razones de seguridad, los controladores no deben ser accesibles desde Internet o redes no fiables bajo ninguna circunstancia. En particular, los puertos de programación TCP/IP (normalmente los puertos UDP 1740..1743 y los puertos TCP 1217 + 11740 o los puertos específicos del controlador) no deben ser accesibles desde Internet sin protección. En caso de que sea necesario acceder al controlador a través de Internet, es absolutamente obligatorio utilizar un mecanismo seguro, como una VPN y la protección del controlador mediante contraseña.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Si se inserta un controlador de seguridad debajo de un controlador, este comando puede interrumpir temporalmente las conexiones de comunicación .

Se ven afectadas las conexiones del controlador de seguridad con otros controladores de seguridad (a través de variables de red de seguridad), con dispositivos de campo y con el sistema de desarrollo. Los dispositivos de campo seguros u otro controlador de seguridad pueden entrar en estado seguro como reacción. La conexión con el sistema de desarrollo sólo se ve afectada cuando un controlador de seguridad que está conectado al controlador principal a través de un bus de campo.

Para más información, consulte el capítulo "Controladores de seguridad subordinados".

Posibles situaciones al iniciar sesión:

  • Una versión posterior de la descripción del dispositivo (que en el proyecto) se encuentra en el PLC. Aparecerá un mensaje de advertencia con la opción de cancelar el proceso.

  • La aplicación no existe en el PLC: Se le pedirá que confirme la descarga.

  • La aplicación ya está en el PLC y no se ha modificado desde la última descarga. El inicio de sesión continúa sin más avisos.

  • La aplicación existe en el PLC, pero se ha modificado desde la última descarga.

    Se le pedirá que seleccione una de las siguientes opciones:

    • Inicio de sesión con cambio en línea (Observe la información sobre los cambios en línea en la página de ayuda "Comando 'Cambio en línea' ").

    • Iniciar sesión con descarga

    • Inicio de sesión sin cambios

    La posición también ofrece la posibilidad de actualizar la aplicación de arranque en el PLC.

  • Existe una versión desconocida de la aplicación en el PLC. CODESYS le pide que la sustituya.

  • Existe una versión de la aplicación en el PLC y se está ejecutando. CODESYS le pide que inicie sesión de todos modos y sobrescriba la aplicación que se está ejecutando actualmente.

  • La aplicación en el PLC está actualmente detenida en un punto de interrupción. Está desconectado y se ha modificado el programa: CODESYS le avisa de que el PLC se detendrá por completo si se produce un cambio o una descarga en línea. Esto ocurre también si existen varias tareas y el punto de interrupción afecta sólo a una de ellas.

Haga clic en «Detalles» en los cuadros de diálogo anteriores para abrir el cuadro de diálogo «Información de la aplicación».

En CODESYS V3.5 SP17 y superiores, sólo se puede iniciar sesión exactamente en una instancia de CODESYS en una aplicación de un controlador. Si una segunda instancia de CODESYS quiere iniciar sesión en la misma aplicación del mismo controlador, aparece un mensaje de error.

Diálogo "Información sobre la aplicación" (Detalles)

El cuadro de diálogo proporciona dos pestañas con información comparativa sobre la aplicación modificada en el sistema de desarrollo y su versión anterior actualmente ubicada en el PLC. Hay dos pestañas:

  • «Información sobre la solicitud»: Las propiedades de la Aplicación «en el IDE» (Entorno de Desarrollo Integrado) se comparan con las de la Aplicación «en el PLC»: Nombre del proyecto, Última modificación, Versión del IDE, Autor, Descripción. Además, CODESYS muestra los objetos que han cambiado desde la última descarga.

  • «Contenido de la aplicación»: Cuando se selecciona «Download application info», se puede comparar el contenido de las aplicaciones tanto en el (1) sistema de desarrollo como en el (2) PLC. La opción «Descargar información de la aplicación» se encuentra en la pestaña «Opciones de compilación de la aplicación» de las propiedades de la aplicación.

    Si el código del sistema de desarrollo no está actualizado, entonces (3) «Aplicación no actualizada. Generar código ahora?» aparece en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo. Ejecute este comando para actualizar el código fuente de la aplicación.

    Esta información detallada puede ayudarle a evaluar mejor los efectos del inicio de sesión en la situación actual y a tomar una decisión sobre la descarga de la nueva aplicación.

_cds_dlg_application_content_comparison

La comparación también puede visualizarse en el editor de dispositivos (pestaña«Aplicaciones» ) haciendo clic en «Contenido».

Aplicaciones desconocidas en el PLC

Si una o más aplicaciones ya están en el PLC, pero no están en el proyecto, entonces CODESYS abre un diálogo con una lista de estas aplicaciones. A continuación, puede definir si una aplicación debe borrarse antes de cargar la aplicación actual desde el PLC. Esto también se aplica a las aplicaciones secundarias que están en el PLC, pero que se han eliminado del proyecto mientras tanto.

Compilar el proyecto antes de iniciar sesión

Si un programa de aplicación no ha sido compilado desde el último cambio, entonces CODESYS compila el proyecto antes de iniciar sesión. Esta operación es la misma que el comando «Generar código» cuando se cierra la sesión.

Si se producen errores de compilación, se abre un cuadro de diálogo. Los errores se muestran en la vista de mensajes de la categoría «Build». A continuación, puede decidir si se registra o no sin descargar el programa en el PLC.

Error al iniciar sesión

Si se produce un error al iniciar la sesión en el PLC, CODESYS cancela la operación de carga con un mensaje de error. El diálogo de error le da la opción de mostrar los detalles del error. Si se ha lanzado una excepción y el texto *SOURCEPOSITION* está incluido en el registro, puede visualizar la función afectada en el editor pulsando «Mostrar en Editor». El cursor salta a la línea que contiene el error.

Mensajes durante la operación de descarga

Si CODESYS descarga el proyecto en el PLC al iniciar la sesión, se imprimirá la siguiente información en la vista de mensajes:

  • Tamaño del código generado

  • Tamaño de los datos globales

  • Necesidad de memoria resultante en el PLC

  • Lista de los bloques afectados (para el cambio en línea)

En el modo en línea, no se puede modificar la configuración de los dispositivos o módulos. Tienes que salir de la aplicación para cambiar los parámetros del dispositivo. Dependiendo del sistema de bus, puede haber algunos parámetros especiales que también puede cambiar en el modo en línea.

CODESYS guarda la configuración de la vista por separado en modo online y offline. Además, se cierran vistas que no pueden utilizarse en ningún modo de funcionamiento. Por esta razón, la vista puede cambiar automáticamente al iniciar sesión.