Comando: Editar parámetros Permalink

Función: El cuadro de diálogo «Editar parámetros» se utiliza para gestionar los parámetros de entrada constantes de un bloque de funciones.

Llame a: «Menú CFC → Editar parámetros»; menú contextual o haga clic en el campo del bloque de funciones «Parámetros».

Requisitos:

  • Un editor CFC está activo.

  • Se instancia un bloque de función que tiene variables‎VAR_INPUT CONSTANT‎ en su declaración.

Los bloques de función con variables ‎VAR_INPUT CONSTANT‎ se muestran en el editor con la palabra «Parameter» en la esquina inferior izquierda del cuadro.

Esta funcionalidad sólo se aplica a los bloques que se han insertado en un CFC con CODESYS >= V3.5 SP4.

Sólo el editor CFC tiene esta funcionalidad para sus variables ‎VAR_INPUT CONSTANT‎.

En el editor FBD, CODESYS siempre muestra todos los parámetros de entrada en la caja, independientemente de si están declarados como ‎VAR_INPUT‎ o ‎VAR_INPUT CONSTANT‎. CODESYS tampoco hace distinción al respecto en los editores de texto.

Diálogo: Editar parámetros

«Parámetros»

Nombre de la variable de entrada constante

Por ejemplo: ‎iConst‎

Si la variable de entrada está marcada con el pragma ‎{attribute 'parameterCategory':= '<category name>'}‎, entonces la variable será categorizada y listada debajo de la categoría especificada.

«Tipo»

Tipo de datos de la variable

Para un tipo de datos personalizado, es el nombre del DUT.

Por ejemplo: ‎EXAMPLE‎

«Valor»

Transferencia de valores a la instancia del bloque de funciones

  • Valor especificado manualmente

    NOTA:

    El valor debe ser compatible con el tipo de datos.

    Para las variables de entrada con tipo de datos personalizado ‎STRUCT‎, el valor de transferencia sigue la sintaxis: ‎STRUCT( <name of first component> := <value>, <name of next components> := <value> )‎. El nombre de la estructura aparece en «Tipo».

    Por ejemplo: ‎STRUCT(x1:= TRUE, i1:=222, str1 := 'second')‎

  • Se lee automáticamente en modo online como "valor preparado". Los valores preparados aparecen entre corchetes.

  • Lectura del controlador en modo online. Este valor se resalta en rojo con un marco rojo

TIP:

Haga clic en el campo para especificar el valor deseado.

«Valor inicial»

Valor inicial de la declaración

«Min»

Valor mínimo de la declaración si la variable se marcó con el pragma ‎{attribute 'parameterMinValue':= '<value>'}‎

«Max»

Valor máximo de la declaración si la variable se marcó con el pragma ‎{attribute 'parameterMaxValue':= '<value>'}‎

«Unidad»

Unidad de la declaración si la variable se marcó con el pragma ‎{attribute 'parameterUnit':= '<value>'}‎

«Descripción»

Comentario de la declaración

«Borrar parámetros preparados»

Elimina los valores preparados que aparecen entre corchetes

Puede cargar y ejecutar la aplicación en modo en línea y, en ese momento, parametrizar la instancia del bloque de funciones con valores. Para ello, especifique valores preparados para la variable de entrada y haga clic en «Debug  Write Values». Estos valores se preparan aquí como posibles valores de transferencia.

TIP:

Borre los valores preparados si no desea utilizarlos.

NOTA:

El comando se activa cuando se escribe un valor preparado en una variable en modo online (comando«Debug  Write Values» ).

«Guardar parámetros preparados del objeto actual»

Guarda los valores de transferencia y los parámetros en el proyecto para poder utilizarlos durante el siguiente modo en línea.

NOTA:

El comando se activa cuando has escrito o forzado valores en modo online y vuelves a estar en modo offline.

«Cerrar»

Acepta los valores configurados y cierra el diálogo

‎FB_Test‎ bloque de funciones

TYPE EXAMPLE :
STRUCT
    x1 : BOOL;
    i1 : INT;
    str1 : STRING;
END_STRUCT
END_TYPE

TYPE COLOR :
(
	yellow,
	green,
	blue,
	black
) // Basic data type is INT, default initialization for all COLOR_BASIC variables is yellow
;
END_TYPE


FUNCTION_BLOCK FB_Test

VAR_INPUT CONSTANT
	xConst  : BOOL := FALSE; // Boolean value
	{attribute 'parameterCategory':='General'}
	{attribute 'parameterUnit':= 'm/s'}
	{attribute 'parameterMinValue':= '0'}
	{attribute 'parameterMaxValue':= '100'}
	iConst	: INT := 0; // Integer
	strConst : STRING := 'Hello World'; // String
	exampleConst : EXAMPLE := (x1 := TRUE, i1 := 1, str1 := 'first'); // STRUCT
	colorConst : COLOR := yellow; // ENUM
END_VAR

VAR_OUTPUT
END_VAR

VAR
END_VAR

;

PROGRAM PLC_PRG
VAR

	xStart : BOOL;
	fbTest	: FB_Test;

END_VAR

Fig. 260: Aplicación

cfc_img_fb_with_parameter.png

Fig. 261: Diálogo con parámetros de ‎fbTest‎

cfc_img_example_parameter.png