Comando "Configurar la puerta de enlace localPermalink

Función: El comando abre el diálogo «Gateway Configuration» donde puede configurar los controladores de bloque para la pasarela local. Se trata de una alternativa a la edición manual del archivo de configuración ‎Gateway.cfg‎.

Llame a: Menú contextual cuando se selecciona una entrada de puerta de enlace en el editor de dispositivos en el cuadro de diálogo «Communication Settings».

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Una configuración correcta de la pasarela requiere conocimientos detallados. En caso de duda, no cambie los ajustes de configuración por defecto.

Diálogo "Configuración de la puerta de enlace

El árbol de configuración que aparece en el cuadro de diálogo corresponde a la descripción actualmente válida del archivo de configuración ‎gateway.cfg‎. Muestra los parámetros con la configuración actual de las interfaces implicadas. Los cambios en la configuración en el diálogo, confirmados pulsando «OK» resultan en la actualización directa del archivo de configuración.

Una vez modificado el archivo de configuración de la pasarela ‎gateway.cfg‎, es necesario reiniciar la pasarela para que se apliquen los cambios.

«Añadir»

Menú con comandos para añadir interfaces y configuraciones. Los comandos también están disponibles en el menú contextual del cuadro de diálogo. La selección depende de la entrada seleccionada y de los ajustes que ya se hayan añadido:

«Añadir interfaz»: Seleccione una interfaz para la comunicación a través de la pasarela. Se inserta en el nivel superior del árbol. Consulte la tabla siguiente para conocer las posibles interfaces de los controladores de bloque.

«Añadir ajuste de configuración»: Seleccione un ajuste para la interfaz seleccionada. Se inserta debajo de la interfaz en el árbol. Para editar el valor del ajuste, haga doble clic en la columna «Ajuste» para abrir un campo de edición. Consulte en la tabla siguiente los ajustes posibles por interfaz de controlador de bloque.

«Borrar»

Borra la configuración seleccionada

«Arriba», «Abajo»

Desplaza la entrada de configuración seleccionada una posición hacia arriba o hacia abajo.

Tab. 677: Posibles interfaces del controlador de bloque

«Puerto COM»

Puerto serie del aparato, por ejemplo para el intercambio de datos según la norma RS-232 en un puerto COM previsto para ello.

Posibles ajustes de configuración:

«Nombre»: Sólo simbólico

«Puerto»: Puerto serie físico que se utiliza para esta interfaz, por ejemplo ‎COM 5‎ en un ordenador con Windows.

«Velocidad de transmisión»: ‎2400‎, ‎4800‎, ‎9600‎, ‎19200‎, ‎38400‎, ‎57600‎, ‎115200‎

«Activar direccionamiento automático»: _cds_icon_option_activated (por defecto = _cds_icon_option_deactivated) Se evalúa el ajuste ‎Local address‎. Ambos dispositivos, que se comunican a través del puerto serie, negociarán sus direcciones de forma independiente antes de empezar a intercambiar mensajes. Si las direcciones de ambos dispositivos son iguales, se vuelven a negociar. Esta configuración es útil cuando las direcciones locales no pueden establecerse explícitamente, por ejemplo para dispositivos separados físicamente.

«Dirección local»: Sólo se evalúa cuando «Habilitar direccionamiento automático» está activado. Por defecto = valor real del puerto

«Memoria compartida»:

Controlador de memoria compartida

Posibles ajustes:

«Nombre»: Sólo simbólico

«Dirección forzada»: Por defecto = -1 (= ‎no forced address‎); ejemplo: ‎42‎ significa que el controlador tiene que utilizar la dirección fija definida aquí y que las direcciones se asignan libremente en el rango ‎0‎-‎255‎. Este ajuste puede ser útil cuando se activa más de un controlador de memoria compartida en la configuración.

«Ethernet UDP/IP»:

Interfaz Ethernet para el intercambio de datos según el "protocolo de datagramas de usuario".

Posibles ajustes:

«Nombre»: Sólo simbólico

«Índice del puerto»: Número de puerto para la comunicación. Los índices de puerto están en el rango ‎0‎-‎3‎. Se asignan al siguiente puerto Ethernet: ‎1740‎ a ‎1743‎.

«Dirección IP»: Por defecto = ‎127.0.0.1‎. Esta configuración puede ser útil para establecer explícitamente una interfaz cuando el dispositivo tiene varias interfaces de red. Ejemplo: ‎127.0.0.1‎ representa alguna interfaz de red local, también conocida como ‎localhost‎. Cualquier otra dirección (ejemplo: ‎10.27.7.72‎) representa una dirección IP real que tiene que estar disponible en el dispositivo.

«Máscara de red»: Por defecto = 255.255.255.0; ejemplo: 255.255.252.0. Esta configuración puede ser útil para establecer explícitamente una interfaz cuando hay varias interfaces de red en el dispositivo.

«Dirección remota PPP»: Por defecto = ‎127.0.0.1‎; ejemplo: ‎10.13.42.240‎; establece una conexión lógica punto a punto entre la interfaz UDP y el nodo nombrado con la dirección especificada aquí; tiene el efecto de que la interfaz UDP se comunica exclusivamente con este nodo y que no se envían difusiones en la red.

«Ethernet TCP/IP»:

Interfaz Ethernet para el intercambio de datos según el "Protocolo de Control de Transmisión".

Posibles ajustes:

«Nombre», «Puerto», «Dirección IP»: Véase Ethernet UDP/IP más arriba.

«Tiempo de inactividad»: Por defecto = 0. Este ajuste define el intervalo de tiempo (en segundos) tras el cual se cierran las conexiones TCP cuando ya no se intercambian datos.

«Cliente CAN»

«Nombre»: Sólo simbólico

Encontrará una descripción de los demás ajustes directamente en el cuadro de diálogo.

«Puerto USB»

«Nombre»: Sólo simbólico

Encontrará una descripción de los demás ajustes directamente en el cuadro de diálogo.