Pestaña "AplicacionesPermalink

En esta pestaña del editor genérico de dispositivos puede ver qué aplicaciones existen en el dispositivo. Dependiendo del sistema, puede eliminar las aplicaciones del dispositivo o recuperar información detallada sobre la aplicación.

«Aplicaciones en el PLC»

Lista de las aplicaciones encontradas a través de «Actualizar lista» durante la última exploración del dispositivo de control.

«Borrar»

«Borrar todo»

Elimina la aplicación seleccionada en la lista o todas las aplicaciones listadas en el controlador.

Nota: Si se inserta un controlador de seguridad debajo de un PLC, este comando puede permanentemente interrumpir los enlaces de comunicación del controlador de seguridad con otros controladores de seguridad (a través de variables de red de seguridad), con dispositivos de campo y con el sistema de desarrollo. Los dispositivos de campo seguros y el otro controlador de seguridad pueden entrar en estado seguro como reacción. La conexión con el sistema de desarrollo sólo se ve afectada en el caso de un controlador de seguridad que esté conectado al controlador principal a través de un bus de campo. Para más información, consulte el apartado "Controlador de seguridad subordinado".

«Detalles»

Abre el cuadro de diálogo «Detalles». Muestra la información definida para la aplicación en la pestaña «Información» del cuadro de diálogo «Propiedades».

«Contenido»

Requisito: La opción «Descargar la información de la aplicación» se activa en las «Propiedades» del objeto de aplicación en la pestaña «Opciones de generación de la aplicación». Esto hace que la información sobre el contenido de la aplicación se cargue adicionalmente en el PLC.

El botón «Contents» abre un cuadro de diálogo con información adicional sobre las diferencias entre el último código generado y el código de aplicación que existe en el controlador. Los distintos módulos se muestran en una vista comparativa.

«Actualizar lista»

El controlador busca aplicaciones y la lista se actualiza en consecuencia.

Puede configurar los comandos «Eliminar aplicación del dispositivo» y «Eliminar aplicaciones del dispositivo» mediante el formulario del cuadro de diálogo «Herramientas  Personalizar». Estos comandos corresponden a los botones «Borrar» y «Borrar todo».