Comando: Guardar proyecto como Permalink

Este comando abre el cuadro de diálogo estándar de Windows para guardar un archivo. El proyecto puede guardarse con la ubicación y el tipo de archivo deseados.

«Tipo de fichero»

Tanto para los proyectos ordinarios como para los proyectos de biblioteca, este cuadro de lista contiene las versiones respectivas del sistema de desarrollo para las que puede guardarse el proyecto. Si el proyecto actual contiene complementos que no están disponibles en el formato de memoria seleccionado (perfil), se abrirá el cuadro de diálogo «Extend Profile».

  • «Archivos de proyecto (CODESYS V<version>) (*.project)»: El proyecto se guarda como un archivo de proyecto CODESYS denominado "<nombre del proyecto>.project" para la versión del sistema de desarrollo que se esté utilizando o seleccionando en ese momento.

  • «Archivos de biblioteca (V<version>) (*.library)» CODESYS: El proyecto se guarda como un archivo de biblioteca CODESYS denominado "<nombre del proyecto>.library" para la versión del sistema de desarrollo que se esté utilizando o seleccionando en ese momento.

Si quieres abrir el proyecto más adelante en una versión anterior, entonces tiene sentido guardar precisamente para esta versión, ya que entonces se te avisará inmediatamente de una posible pérdida de datos.

El formato de almacenamiento de un proyecto se muestra en la Información del proyecto (Proyecto → Información del proyecto, pestaña Archivo).

Antes de guardar un proyecto como biblioteca:

  • Asegúrese de que se han respetado las normas de creación de bibliotecas.

  • Para poder configurar posteriormente en una aplicación las constantes globales proporcionadas por la biblioteca, hay que definirlas en una lista de parámetros. Una lista de parámetros es un tipo especial de lista de variables globales.

  • Al guardar el proyecto, no se realiza ninguna comprobación automática de errores.

  • A diferencia de CODESYS V2.3 Gateway Server, no hay distinción entre bibliotecas "externas" e "internas". Ahora, en las propiedades de cada objeto individual del proyecto, puede definir si el objeto debe tratarse como "externo" o no.

  • Piense si la biblioteca creada debe instalarse inmediatamente en el repositorio de bibliotecas del sistema. Si es así, utilice el comando «Guardar proyecto e instalar en el repositorio de bibliotecas».

  • Si desea proteger el proyecto de biblioteca de cambios posteriores, establezca el atributo «Released» en el cuadro de diálogo «Project Information». Cuando se vuelva a intentar guardar el proyecto, se mostrará el mensaje correspondiente y el usuario tendrá que reaccionar a la protección contra escritura con acciones deliberadas.

  • Si guarda el proyecto como una versión del sistema de desarrollo distinta de la que se utiliza actualmente, se le notificará en primer lugar la posible pérdida de datos.