Expresiones ST Permalink

Una expresión es una construcción que devuelve un valor tras su evaluación.

Las expresiones constan de operadores y operandos. En ⮫ Texto Estructurado Extendido (ExST), ⮫ Texto Estructurado Extendido (ExST), ⮫ Texto Estructurado Extendido (ExST), también puede utilizar asignaciones como expresiones. Un operando puede ser una constante, una variable, una llamada a una función u otra expresión.

Las expresiones especiales ST también lo son:

  • Acceso a

    • Elementos de variables de matriz

    • Componentes de una variable estructural

    • Variables de una instancia de bloque de funciones o de un programa

  • Llamada al método

Ejemplos

‎2014‎

Constante, literal

‎ivar‎

Variable

‎fct(a,b)‎

Llamada a la función

‎(x*y)/z‎

Expresión

‎real_var2 := int.var;‎

En ExST: Asignación