Ampliación de una interfaz Permalink

Las interfaces se pueden ampliar igual que los bloques de funciones. La interfaz también recibe los métodos y propiedades de la interfaz básica, además de los suyos propios.

Creación de una interfaz que extiende otra interfaz.

  1. En el árbol de dispositivos, seleccione el objeto «Application».

  2. Haga clic en «Proyecto  Añadir objeto  Interfaz».

    Se abre el cuadro de diálogo «Add Interface».

  3. Especifique un nombre para la nueva interfaz.

  4. Seleccione la opción «Extiende» y, a continuación, haga clic en el botón _cds_icon_input_assistent.png.

  5. Se abre el Asistente de entrada.

  6. En la categoría «Interfaces», seleccione la interfaz que se va a ampliar con la nueva interfaz.