Símbolo:
Palabra clave: INTERFACE
Una interfaz es un medio de programación orientada a objetos. El objeto ITF describe un conjunto de prototipos de métodos y propiedades. En este contexto, prototipo
significa que el ⮫ métodos, ⮫ métodos, ⮫ métodos, ⮫ métodos, ⮫ métodos, ⮫ métodos, ⮫ métodos, ⮫ métodos y ⮫ propiedades contienen sólo declaraciones y ninguna implementación.
Esto permite utilizar de la misma forma distintos bloques funcionales con propiedades comunes. Un objeto «ITF» se añade a la aplicación o al proyecto haciendo clic en «Proyecto Añadir objeto Interfaz»
Para más información, consulte: ⮫ «Implementación de una interfaz »
|
«Herencia» |
|
|
«Nombre» |
Nombre de la interfaz |
|
«Avanzado» |
Para más información, consulte: ⮫ «Ampliación de una interfaz » |
Se admite la herencia múltiple para las interfaces.
Puede añadir los objetos «Propiedad de interfaz» y «Método de interfaz» al objeto «ITF». Los métodos de interfaz sólo pueden contener las declaraciones de las variables de entrada, salida y VAR_IN_OUT, pero ninguna implementación.
Para poder utilizar también una interfaz en el programa, debe existir un bloque de funciones que implemente esta interfaz.
Es decir:
-
El bloque de funciones contiene la interfaz en su lista IMPLEMENTS en su parte de declaración
-
El bloque de funciones contiene una implementación para todos los métodos y prototipos de propiedades de la interfaz
Un bloque de funciones puede implementar una o varias interfaces. Puede utilizar el mismo método con parámetros idénticos, pero con un código de implementación diferente en bloques de función distintos.
Fíjate en lo siguiente:
-
No debe definir variables dentro de una interfaz. Una interfaz no tiene parte de implementación ni acciones. Sólo se define una colección de métodos, en la que sólo se pueden definir variables de entrada, salida y VAR_IN_OUT.
-
CODESYS siempre trata las variables declaradas con el tipo de una interfaz como referencias.
-
Un bloque de funciones que implemente una interfaz debe contener código de implementación para los métodos de la interfaz. Has nombrado los métodos exactamente igual que en la interfaz y los métodos contienen las mismas variables de entrada, salida y VAR_IN_OUT que en la interfaz.




AVISO

Referencias de interfaz y cambio en línea
Lo siguiente puede ocurrir con una versión del compilador < 3.4.1.0:
Si un bloque de funciones cambia sus datos porque se añaden o eliminan variables, o porque cambia el tipo de variables, entonces CODESYS copia todas las instancias del bloque de funciones a una nueva posición de memoria. En este caso, sin embargo, una referencia de interfaz no se refiere a la nueva posición de memoria, sino a la antigua.
En caso de versiones del compilador >= 3.4.1.0, CODESYS redirecciona automáticamente las referencias de interfaz para que CODESYS también haga referencia a la interfaz correcta en caso de un cambio en línea. CODESYS requiere código adicional y más tiempo para ello, por lo que pueden producirse problemas de jitter en función del número de objetos afectados. Por lo tanto, CODESYS muestra el número de variables y referencias de interfaz afectadas antes de la ejecución del cambio en línea y, a continuación, puede decidir si el cambio en línea debe ejecutarse o abortarse.
Ejemplo
Definición de una interfaz y su utilización en un bloque de funciones
Ha insertado la interfaz «ITF» debajo de la aplicación. La interfaz contiene los métodos «Método1» y «Método2». «ITF», «Método1» y «Método2» no contienen ningún código de aplicación. Inserte las declaraciones de variables necesarias sólo en la parte de declaración de los métodos.
Si posteriormente inserta un bloque de funciones en el árbol de dispositivos que implemente la interfaz «ITF», CODESYS también inserta automáticamente los métodos «Método1» y «Método2» bajo el bloque de funciones. Aquí puede implementar código específico del bloque de funciones en los métodos.

: Amplía la interfaz que seleccione en el campo de entrada o a través del Asistente
de entrada
. Esto significa que todos los métodos de la interfaz que extienden la nueva interfaz
también están disponibles en la nueva interfaz.