La implementación de interfaces se basa en el concepto de la programación orientada a objetos. Mediante el uso de interfaces compartidas, se pueden implementar bloques de funciones diferentes pero similares de una forma parecida.
Un bloque de funciones que implementa una interfaz debe implementar su propio código para todos los métodos y propiedades definidos en dicha interfaz.
Cuando se define un nuevo bloque de funciones que implementa una interfaz, los métodos y propiedades de dicha interfaz se insertan automáticamente debajo del nuevo bloque de funciones en el árbol de objetos. Sin embargo, no todos los métodos y propiedades se insertan, sino solo aquellos que son necesarios para que la compilación se realice sin errores.
Si más adelante se añaden más métodos a una interfaz, dichos métodos no se incluyen automáticamente en la declaración de los bloques de función que implementan la interfaz. Para actualizar la implementación en ese lugar, debes ejecutar el comando ⮫ Implementar interfaz. Para sobrescribir métodos concretos, selecciona el comando «Añadir objeto» → «Método». El cuadro de diálogo se abre con una lista de todos los métodos que se pueden sobrescribir. Para seleccionar una opción, haz clic en el cuadro de lista «Nombre».
En el caso de los bloques de funciones derivados, debes asegurarte de que los métodos o propiedades heredados de una interfaz mediante EXTENDS estén correctamente implementados. Cuando no se proporciona una implementación personalizada, el bloque de funciones utiliza automáticamente la implementación básica del bloque de funciones de nivel superior o de un bloque de funciones relacionado.
Para obtener más información, consulta lo siguiente: ⮫ Actualización de un método de interfaz, ⮫