Para evitar problemas de coherencia y ayudar adecuadamente al usuario, asegúrate de cumplir ciertas normas para la creación, referenciación, codificación, protección y documentación de las bibliotecas.
La siguiente descripción sólo ofrece una visión general de las posibilidades de desarrollo de la biblioteca. Para una descripción más detallada de estos temas, consulte las directrices "LibDevSummary" para el desarrollo de bibliotecas.
Para más información, consulte: ⮫ «Uso de las bibliotecas », ⮫ «Depósito de la Biblioteca », ⮫ «Gestor de biblioteca »
General
-
Puede definir categorías para las bibliotecas. A continuación, las bibliotecas se muestran en el repositorio de bibliotecas debajo de estas categorías.
-
Puede definir un espacio de nombres para una biblioteca con el fin de permitir un acceso inequívoco a los objetos integrados. El acceso se hace inequívoco añadiendo el espacio de nombres delante del nombre del POU:
<espacio de nombres>.<nombre de variable>
Por ejemplo:
AC.Module -
Puede abrir los POU de las bibliotecas no cifradas (
*.library) haciendo doble clic en la entrada correspondiente del Gestor de bibliotecas. -
Puede crear los siguientes tipos de biblioteca:
-
*.library: Biblioteca de aplicación (código fuente de la biblioteca) -
*
.compiled-library,*.compiled-library-v3: Biblioteca protegidaEl código fuente ya no es accesible.
-
*_Itfs.library: Biblioteca de interfacesContiene únicamente objetos que se utilizan para la definición de la interfaz de un componente (por ejemplo, constantes, estructuras o interfaces) y no generan ningún código.
-
*_Cnt.library: Biblioteca de contenedoresNo contiene POU, sino sólo otras bibliotecas
Por lo tanto, se utiliza para integrar convenientemente todo un conjunto de bibliotecas cuyos POU se publican en el nivel superior de la biblioteca contenedora
-
-
Puede integrar bibliotecas externas en la aplicación. Las bibliotecas externas se programan fuera de CODESYS en un lenguaje de programación diferente (ejemplo: C).
Protección de bibliotecas
-
Protección del código fuente
Cuando una biblioteca se prepara en formato "biblioteca compilada", el código fuente de los POU de la biblioteca deja de ser visible una vez que la biblioteca se integra en un proyecto.
-
Firma
En CODESYS V3 SP15 y versiones superiores, siempre se utiliza un certificado para la firma de proyectos de biblioteca (
*.compiled-library-v3). La firma puede imponerse mediante un ajuste en la pantalla de seguridad. A continuación, para generar una biblioteca compilada, necesita un certificado adecuado para la firma de código en su perfil de usuario.Para los proyectos de bibliotecas que tienen que ser compatibles con CODESYS < V3 SP15 (
*.compiled-library), sólo es posible la firma menos segura con una clave privada y un token correspondiente. Estos métodos obsoletos sólo deben utilizarse por razones de compatibilidad. Los ajustes se configuran en «Información del proyecto» en la pestaña «Firma».Nota: Para firmar bibliotecas, debe utilizar la versión del compilador 3.5.15.0 o superior, ya que se utiliza un formato de almacenamiento mejor.
-
Licencias
Puede proteger las bibliotecas mediante una licencia (dongle o contenedor blando). Las bibliotecas protegidas por licencia pueden instalarse en el repositorio de bibliotecas. Sin embargo, para su uso en el proyecto, la licencia válida tiene que existir en el ordenador. Las licencias se gestionan en el Gestor de licencias.
Versiones de la biblioteca
-
Puede tener varias versiones de una biblioteca instaladas en el sistema al mismo tiempo.
-
Puede tener varias versiones de una biblioteca integradas en su proyecto al mismo tiempo. Sin embargo, no recomendamos hacerlo. En este caso, cada una de las bibliotecas debe tener asignado un espacio de nombres único y el acceso a los símbolos debe estar cualificado.
Ejemplos:
V1.SendBlob,V2.SendBlob
Bibliotecas de referencia
-
Puede integrar una biblioteca en otras bibliotecas (bibliotecas referenciadas). El anidamiento puede ser de cualquier profundidad.
-
Puede definir si las bibliotecas referenciadas deben ser visibles en el Gestor de bibliotecas.
-
Puede integrar bibliotecas referenciadas mediante marcadores de posición de biblioteca. De este modo se evitan los problemas que podrían surgir debido a las dependencias de versión o a la necesidad de utilizar bibliotecas específicas de un proveedor.