Método: ‎FB_Init‎, ‎FB_Reinit‎, ‎FB_Exit‎ Permalink

Puede declarar los métodos explícitamente para influir en la inicialización de las variables del bloque de funciones, así como en el comportamiento al salir de los bloques de funciones.

El tipo del valor de retorno de los métodos implícitos es ‎BOOL‎. El valor no es evaluado por el sistema, pero el tipo no debe modificarse.

‎FB_Init‎ siempre está disponible implícitamente y se utiliza principalmente para la inicialización. Para una influencia específica, también puede declarar los métodos explícitamente y proporcionar código adicional allí con el código de inicialización estándar.

‎FB_Reinit‎ debe aplicarse explícitamente. Si existe este método, se llama después de que la instancia del bloque de funciones afectado se copiado. Esto ocurre durante un cambio en línea tras modificar la declaración del bloque de funciones (cambio de firma) para reinicializar el nuevo módulo de instancia. Para reinicializar la implementación básica del bloque de funciones, hay que llamar explícitamente a ‎FB_Reinit‎.

‎FB_Exit‎ debe implementarse explícitamente. Si existe una implementación, se llama al método antes de que el controlador elimine el código de la instancia del bloque de funciones (llamada implícita).

A continuación se muestran algunos casos de uso de estos métodos para distintas condiciones de funcionamiento.