Varios núcleos Permalink

Con la función CODESYS Multicore, las propias tareas IEC pueden asignarse a núcleos de CPU dedicados, teniendo en cuenta el número adquirido de núcleos de CPU. Esto puede mejorar el rendimiento.

  • La tarea IEC se ejecuta en todos los núcleos de la CPU:

    El sistema operativo toma el control de la distribución de una o varias tareas de un grupo en los núcleos de la CPU.

Cuando las tareas IEC se distribuyen entre los núcleos de la CPU, se producen algunos cambios en el comportamiento del programa IEC que hay que tener en cuenta.

  • El tratamiento de las tareas CEI por prioridad ya no es un hecho. Se procesan por prioridad sólo si las tareas se agrupan en un núcleo de CPU.

  • La coherencia cíclica de los datos en la tarea IEC con mayor prioridad ya no es un hecho. Por lo tanto, los datos deben copiarse localmente al principio del ciclo de tareas IEC si los valores no deben cambiar durante el ciclo.

  • Para todas las tareas, existe una imagen de proceso compartida desde la que operan las tareas. La función ‎ReadInputs()‎ se llama al principio de cada tarea y la función ‎WriteOutputs()‎ se llama al final. En consecuencia, el modelo de OPI se aplica a cada tarea por separado. Estas funciones leen y escriben en la imagen de proceso compartida. La imagen de proceso también se escribe físicamente y los paquetes se transmiten sólo cuando se llama a la tarea de ciclo de bus. Sin embargo, la tarea de ciclo de bus espera cada llamada de ‎WriteOutputs‎ y ‎ReadInputs‎ de las tareas. Esto garantiza la coherencia de los datos dentro de la tarea del ciclo del bus.

    • Las salidas sólo pueden asignarse a una tarea.

    • Las entradas pueden asignarse a varias tareas, pero debe evitarse el acceso directo. Las entradas deben escribirse en variables locales de la tarea mediante operaciones atómicas.

    • Una segunda tarea, que actualiza la imagen del proceso con ‎ReadInputs()‎ en paralelo a la primera tarea, también actualiza las entradas de la primera tarea mientras se está ejecutando.

    • Como resultado, la coherencia de los datos de una tarea se garantiza sólo en núcleos individuales para la tarea de mayor prioridad.

    Nota: Puede configurar la tarea de ciclo de bus en la pestaña «Configuración del PLC».

    Nota: Puede visualizar el acceso de E/S en la pestaña: Despliegue de tareas.

  • Para contadores consistentes (incrementador, decrementador), debe utilizarse siempre la función atómica de biblioteca externa ‎SysCpuAtomicAdd()‎ (para más detalles, véase ‎SysCpuHandling.library‎).

Coherencia de los datos

Coherencia de los datos

  • El acceso a bits (tipo de datos ‎BIT‎) no se procesa de forma coherente (atómica) en CPU multinúcleo en el programa IEC. Para ello le recomendamos que utilice la función de biblioteca externa ‎SysCpuTestAndSetBit()‎. (Para más detalles, véase: ‎SysCpuHandling.library‎)

  • Los tipos de datos simples de hasta 32 bits de ancho (‎BOOL, BYTE, WORD/INT, DWORD/DINT‎, etc.) se procesan de forma coherente (atómica) en el programa IEC también en CPU multinúcleo.

  • Los tipos de datos con 64 bits (‎LINT, LWORD‎, y ‎LREAL‎) se procesan de forma coherente (atómica) en el programa IEC sólo en sistemas de 64 bits y sistemas multinúcleo. Para ello, no es necesario tomar ninguna precaución.

  • Para acceder a tipos de datos complejos (‎STRING, FB, STRUCT‎, y ‎ARRAY‎), es necesario que usted mismo se encargue de la sincronización/consistencia.

  • En la configuración de la tarea, en la pestaña Uso de variables, puede definir si una variable de una tarea IEC tiene acceso de lectura o escritura.

  • En los sistemas multinúcleo, puede producirse un "efecto de reordenación de la memoria". Para más información, consulte: Operador IEC: ‎__MemoryBarrier()‎.