Un DUT (tipo de unidad de datos) declara un tipo de datos específico del usuario.
Símbolo:
-
DUT -
Enumeración con listas de texto
Puede añadir este tipo de objeto debajo de la aplicación o en la vista POUs.
Una vez creado el objeto, se abre el cuadro de diálogo «Add DUT». Allí puede configurar el nuevo tipo de datos y elegir entre las construcciones (estructura, enumeración, alias y unión).
Sintaxis para la declaración de tipos de datos definidos por el usuario
|
TIPO <identificador> : <declaración de tipo de datos> FIN_TIPO |
Construcción DUT Una declaración de tipo de datos definida por el usuario se coloca entre los paréntesis TIPO y TIPO_FIN. |
|
TIPO <identificador> : ESTRUCTURA <declaración de miembro> FIN_STRUCT FIN_TIPO |
Una estructura encierra sus miembros con STRUCT y END_STRUCT. Se puede declarar cualquier número de miembros, pero al menos dos. ESTRUCTURA |
|
TIPO <identificador> : ( <lista de miembros> ) <tipo de datos base> := <inicialización> ; FIN_TIPO |
Una enumeración es una lista separada por comas de nombres de miembros entre corchetes. Todos los miembros tienen el mismo tipo de datos. Una enumeración también puede tener asignada una lista de texto. Se utiliza para localizar los valores de la enumeración. Como resultado, el objeto también tiene una vista de localización. Enumeración |
|
TYPE <identificador> : <nombre del tipo de datos> ; FIN_TIPO |
Un alias es un identificador alternativo. Alias |
|
TIPO <identificador> : UNIÓN <declaración de miembro> FIN_UNIÓN FIN_TIPO |
Una unión encierra a sus miembros con UNION y END_UNION. Es un tipo de datos con varios miembros que comparten una misma posición de memoria. UNIÓN |
Ejemplo
Declaración de la estructura S_POLYGONLINE con inicialización parcial de los miembros
TYPE S_POLYGONLINE :
STRUCT
aiStart : ARRAY[1..2] OF INT := [-99, -99];
aiPoint1 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiPoint2 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiPoint3 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiPoint4 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiEnd : ARRAY[1..2] OF INT := [99, 99];
END_STRUCT
END_TYPE
Declaración de la estructura S_PENTAGON como extensión de S_POLYGONLINE
TYPE S_PENTAGON EXTENDS S_POLYGONLINE :
STRUCT
aiPoint5 : ARRAY[1..2] OF INT;
END_STRUCT
END_TYPE
Ejemplo
Declaración de la enumeración E_TRAFFICSIGNAL
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
TYPE E_TRAFFICSIGNAL :
(
eRed,
eYellow,
eGreen := 10
);
END_TYPE
Enumeración con soporte de lista de texto en la vista de localización

Los botones
«Vista textual» y
«Vista de localización» se encuentran en el borde derecho del editor. Haz clic en los botones para alternar
entre las vistas.
Ejemplo
Declaración de un alias
TYPE A_MESSAGE : STRING[50]; END_TYPE
Ejemplo
Declaración de una UNIÓN
TYPE U_DATA :
UNION
lrA : LREAL;
liA : LINT;
dwA : DWORD;
END_UNION
END_TYPE