ATENCIÓN

Si utiliza punteros a direcciones, el contenido de las direcciones puede moverse durante un cambio en línea. Si utiliza direcciones absolutas, el contenido de las direcciones no cambia durante un cambio en línea.
Sintaxis:
% <número de área de memoria> <prefijo de tamaño> <número de posición> .<número de posición de bits>
|
% <dirección> |
Requerido Dirección en el área de memoria % <prefijo de área de memoria> <prefijo de tamaño> <posición de memoria> |
|
<prefijo del área de memoria> |
Requerido
|
|
<prefijo de tamaño> |
Opcional
|
|
<posición de memoria> |
<número de posición> . <número de posición de bit> . Ejemplo: %IB2.4 significa el 5º bit del 3er byte |
|
<número de puesto> |
Requerido La numeración depende del sistema de destino y comienza en 0. |
|
. <número de posición del bit> |
Opcional 0..7 para un byte |
Al definir una dirección, se utilizan cadenas específicas para expresar la posición y el tamaño de la memoria. Una dirección se compone del signo de porcentaje (%), seguido del prefijo del área de memoria, el prefijo opcional de tamaño y la posición del área de memoria. La numeración que se utiliza para direccionar la posición de memoria depende del sistema de destino.
Ejemplos
|
%QX7.5 %Q7.5 |
Dirección de bit único del bit de salida 7.5 |
|
%IW215 |
Dirección de la palabra de entrada 215 |
|
%QB7 |
Dirección del byte de salida 7 |
|
%MD48 |
Dirección de una palabra doble en la posición 48 de la memoria de indicadores |
|
%IW2.5.7.1 |
Dirección de palabra de una palabra de entrada; la interpretación depende de la configuración actual del controlador |
VAR
wVar AT %IW0 : WORD;
END_VAR
|
Declaración de variable con información de dirección de una palabra de entrada |
VAR
xActuator AT %QW0 : BOOL;
END_VAR
|
Declaración de variable booleana Nota: En el caso de las variables booleanas, se asigna internamente un byte cuando no se especifica una dirección de un solo bit. Un cambio en el valor de xActuador afecta al rango de QX0,0 a QX0,7. |
VAR
xSensor AT %IX7.5 : BOOL;
END_VAR
|
Declaración de variable booleana con especificación explícita de una dirección de un solo bit Cuando se accede, sólo se lee el bit de entrada 7.5. |