Direcciones Permalink

ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

Si utiliza punteros a direcciones, el contenido de las direcciones puede moverse durante un cambio en línea. Si utiliza direcciones absolutas, el contenido de las direcciones no cambia durante un cambio en línea.

Sintaxis:

% <número de área de memoria> <prefijo de tamaño> <número de posición> .<número de posición de bits>

% <dirección>

Requerido

Dirección en el área de memoria

% <prefijo de área de memoria> <prefijo de tamaño> <posición de memoria>

<prefijo del área de memoria>

Requerido

  • I: Zona de memoria de entrada

    Zona de memoria para señales de entrada y entradas

    Para entradas físicas mediante controladores de entrada y sensores

  • Q: Área de memoria de salida

    Zona de memoria para señales de salida y salidas

    Para salidas físicas mediante controladores de salida y actuadores

  • M: Zona de memoria de banderas

<prefijo de tamaño>

Opcional

  • Sin prefijo de tamaño: bit

    Un bit

  • X: Bit

    Un bit

  • B: Byte

    Ancho de datos de 8 bits

  • W: Palabra

    Ancho de datos de 16 bits

  • D: Dword

    Ancho de datos de 32 bits

<posición de memoria>

<número de posición> . <número de posición de bit> .

Ejemplo: %IB2.4 significa el 5º bit del 3er byte

<número de puesto>

Requerido

La numeración depende del sistema de destino y comienza en 0.

. <número de posición del bit>

Opcional

0..7 para un byte

Al definir una dirección, se utilizan cadenas específicas para expresar la posición y el tamaño de la memoria. Una dirección se compone del signo de porcentaje (%), seguido del prefijo del área de memoria, el prefijo opcional de tamaño y la posición del área de memoria. La numeración que se utiliza para direccionar la posición de memoria depende del sistema de destino.

Ejemplos

%QX7.5

%Q7.5

Dirección de bit único del bit de salida 7.5

%IW215

Dirección de la palabra de entrada 215

%QB7

Dirección del byte de salida 7

%MD48

Dirección de una palabra doble en la posición 48 de la memoria de indicadores

%IW2.5.7.1

Dirección de palabra de una palabra de entrada; la interpretación depende de la configuración actual del controlador

VAR 
    wVar AT %IW0 : WORD; 
END_VAR

Declaración de variable con información de dirección de una palabra de entrada

VAR 
    xActuator AT %QW0 : BOOL; 
END_VAR

Declaración de variable booleana

Nota: En el caso de las variables booleanas, se asigna internamente un byte cuando no se especifica una dirección de un solo bit. Un cambio en el valor de xActuador afecta al rango de QX0,0 a QX0,7.

VAR 
    xSensor AT %IX7.5 : BOOL; 
END_VAR

Declaración de variable booleana con especificación explícita de una dirección de un solo bit

Cuando se accede, sólo se lee el bit de entrada 7.5.