Acceso a los elementos de la matriz
Sintaxis:
<name of array variable> [ <comma-separated list of dimension indexes> ]
|
<nombre de la variable de matriz> |
Nombre de la variable de matriz Ejemplo: aiCounter |
|
<lista de índices de dimensión separados por comas> |
Un índice por dimensión, para identificar un elemento de la matriz Por ejemplo: 2 El índice es válido desde el mínimo hasta el máximo del índice. Por ejemplo: 0..9 |
Ejemplos
Matriz unidimensional con 10 componentes
//Declaration
VAR
aiCounter : ARRAY[0..9] OF INT;
iLocalVariable : INT;
END_VAR
// Implementation
iLocalVariable := aiCounter[2];
Matriz bidimensional con 2 componentes por 2
//Declaration
VAR
aiCardGame : ARRAY[1..2, 3..4] OF INT;
iLocal_1 : INT;
END_VAR
//Implementation
iLocal_1 := aiCardGame[1, 3];
Acceso a los componentes de la estructura
Sintaxis:
<name of structure variable> . <name of component>
|
<nombre de la variable de estructura> |
Ejemplo: sPolygon |
|
<nombre del componente> |
Ejemplo: aiStart |
Ejemplo
//Declaration type
TYPE S_POLYGONLINE :
STRUCT
aiStart : ARRAY[1..2] OF INT := [-99, -99];
aiPoint1 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiPoint2 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiPoint3 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiPoint4 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiEnd : ARRAY[1..2] OF INT := [99, 99];
END_STRUCT
END_TYPE
//Declaration structure variable
VAR
sPolygon : S_POLYGONLINE;
iPoint : INT;
END_VAR
//Implementation
iPoint := sPolygon.aiPoint1[1];
Acceso a variables en POU
Sintaxis:
<POU name> . <variable name>
|
<nombre POU> |
Nombre de una instancia de bloque de funciones (FUNCTION_BLOCK) o de un programa (PROGRAM) Ejemplo: fbController |
|
<nombre de la variable> |
Variable del POU Ejemplo: xStart |
Ejemplo
FUNCTION_BLOCK FB_Controller
VAR_INPUT
xStart : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
ControlDriveA : S_CONTROL;
END_VAR
IF xStart = TRUE THEN
//Symbolic bit access
ControlDriveA.bitEnableOperation := TRUE;
END_IF
PROGRAM PLC_PRG
fbController : FB_Controller;
END_VAR
fbController();
fbController.xStart := TRUE;