AVISO

Implementar el acceso concurrente a bits por parte de dos tareas sólo si el procesador puede ejecutar el acceso a bits directamente en la memoria. Todos los sistemas x86 y x64 tienen comandos para el acceso a bits en memoria. Los sistemas como ARM y PPC no pueden acceder directamente a los bits de la memoria.
Si dos tareas ejecutan accesos a bits simultáneamente, aunque el procesador no pueda
realizar accesos a bits directamente en la memoria, se procede de la siguiente manera.
Utilice un semáforo (SysSemEnter) o una técnica similar para impedir el acceso de bits en competencia. Sin embargo,
es mejor ejecutar el acceso a bits dentro de una tarea.
El acceso a índices permite direccionar bits individuales en variables enteras. Utilizando una variable de estructura o una instancia de bloque de función, los bits individuales pueden direccionarse simbólicamente.