El puntero THIS es una variable especial que se utiliza para la programación orientada a objetos.
THIS es el puntero de un bloque de funciones a su propia instancia de bloque de funciones.
Para cada bloque de funciones se dispone automáticamente de un puntero THIS. Puede utilizar THIS sólo en métodos y en bloques de función. THIS está disponible para la implementación en el Asistente de entrada en la categoría
«Palabras clave».
Desreferenciación del puntero: THIS^
Utilización del puntero THIS
-
Si una variable local anula una variable de bloque de función en un método, puede establecer la variable de bloque de función con el puntero
THIS. Véase el ejemplo siguiente (1) -
Si se hace referencia al puntero a la instancia del propio bloque de funciones para utilizarlo en una función. (Véase el ejemplo siguiente (2))
Ejemplos
ST
THIS^.METH_DoIt();
FBD/CFC/LD

Ejemplo
La variable local iVarB anula la variable de bloque de función iVarB.
FUNCTION_BLOCK fbA
VAR_INPUT
iVarA: INT;
END_VAR
iVarA := 1;
FUNCTION_BLOCK fbB EXTENDS fbA
VAR_INPUT
iVarB: INT := 0;
END_VAR
iVarA := 11;
iVarB := 2;
METHOD DoIt : BOOL
VAR_INPUT
END_VAR
VAR
iVarB: INT;
END_VAR
iVarB := 22; // The local variable iVarB is set.
THIS^.iVarB := 222; // The function block variable iVarB is set even though iVarB is obscured.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
MyfbB: fbB;
END_VAR
MyfbB(iVarA:=0, iVarB:= 0);
MyfbB.DoIt();
Ejemplo
Una llamada a una función requiere la referencia a su propia instancia.
FUNCTION funA
VAR_INPUT
pFB: fbA;
END_VAR
...;
FUNCTION_BLOCK fbA
VAR_INPUT
iVarA: INT;
END_VAR
...;
FUNCTION_BLOCK fbB EXTENDS fbA
VAR_INPUT
iVarB: INT := 0;
END_VAR
iVarA := 11;
iVarB := 2;
METHOD DoIt : BOOL
VAR_INPUT
END_VAR
VAR
iVarB: INT;
END_VAR
iVarB := 22; //The local variable iVarB is set.
funA(pFB := THIS^); //funA is called via THIS^.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
MyfbB: fbB;
END_VAR
MyfbB(iVarA:=0 , iVarB:= 0);
MyfbB.DoIt();
THIS aún no está implementado para la lista de instrucciones (IL).