Atributo 'displaymodePermalink

Con este pragma se define el modo de visualización de una variable individual. Esta definición sobrescribe la configuración global para la visualización de la variable de monitorización, que tiene lugar a través de los comandos del menú «Debug  Display Mode».

Sintaxis:

‎{attribute 'displaymode':=<displaymode>} ‎

Son posibles las siguientes definiciones

  • Formato binario

    • ‎{attribute 'displaymode':='bin'} ‎

    • ‎{attribute 'displaymode':='binary'} ‎

  • Formato decimal

    • ‎{attribute 'displaymode':='dec'} ‎

    • ‎{attribute 'displaymode':='decimal'} ‎

  • Formato hexadecimal

    • ‎{attribute 'displaymode':='hex'} ‎

    • ‎{attribute 'displaymode':='hexadecimal'} ‎

Posición de inserción: línea por encima de la línea con la declaración de las variables correspondientes.

Ejemplo

VAR
 {attribute 'displaymode':='hex'}
 dwVar1: DWORD;
END_VAR