Atributo: io_function_block, io_function_block_mapping Permalink

El atributo ‎io_function_block‎ tiene el efecto de que un bloque de función, que está decorado con él, está disponible en la configuración del dispositivo para la asignación a un canal en el mapeo de E/S. El bloque de función se muestra en el cuadro de diálogo «Seleccionar bloque de función».

El atributo ‎'io_function_block_mapping'‎ tiene el efecto en este tipo de bloque de función de que se decora un parámetro que se utiliza automáticamente al asignar el bloque de función a un canal de dispositivo.

Puede proporcionar el atributo a varios parámetros del bloque de funciones. Para la asignación de E/S, se utiliza automáticamente la primera cuyo tipo coincida con el canal (entrada, salida, tipo de datos).

Sintaxis:

‎{attribute 'io_function_block'}‎

‎{attribute 'io_function_block_mapping'}‎

Insertar ubicación: La línea situada encima de la primera línea de la declaración del bloque de funciones, y en la línea situada encima de la declaración de parámetros.

Ejemplo

{attribute 'io_function_block'}
FUNCTION_BLOCK Scale_Output_Int
VAR_INPUT
    iInput : INT;
    iNumerator : INT;
    iDenominator : INT :=1;
    iOffset : INT := 0;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    {attribute 'io_function_block_mapping'}
    iOutput : INT;
END_VAR