Primeros pasos Permalink

Programa ‎PLC_PRG‎

PROGRAM PLC_PRG
VAR
    iVar : INT;
    rSin : REAL;
    rVar : REAL;
END_VAR

iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;

rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);

Requisito: La aplicación está ejecutando el programa ‎PLC_PRG‎ en el PLC.

  1. En el árbol de dispositivos, seleccione la aplicación y haga clic en «Project  Add Object» para añadir un nuevo objeto de traza.

    Se abre el editor de trazas correspondiente con los comandos disponibles en el menú «Trace».

  2. Haga clic en «Trace  Configuración».

    Se abre el cuadro de diálogo «Trace Configuration».

  3. Seleccione una tarea para ejecutar la función de rastreo. Normalmente es la misma tarea que se está ejecutando en PLC_PRG.

  4. Haga clic en «Add Variable» para añadir una entrada a la vista de árbol de la configuración de rastreo y asignar una variable IEC.

    Por ejemplo: ‎PLC_PRG.rSin‎

  5. Haga clic en «Trace  Descargar Trace».

    CODESYS descarga la configuración de la traza en el controlador. La aplicación inicia el muestreo de datos y los transfiere a CODESYS. A continuación, se muestran en forma de gráfico en el diagrama de rastreo. Se proporcionan comandos para navegar por las muestras y controlar el muestreo de datos.