Programa PLC_PRG
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iVar : INT;
rSin : REAL;
rVar : REAL;
END_VAR
iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;
rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);
Requisito: La aplicación está ejecutando el programa PLC_PRG en el PLC.
-
En el árbol de dispositivos, seleccione la aplicación y haga clic en «Project Add Object» para añadir un nuevo objeto de traza.
Se abre el editor de trazas correspondiente con los comandos disponibles en el menú «Trace».
-
Haga clic en «Trace Configuración».
Se abre el cuadro de diálogo «Trace Configuration».
-
Seleccione una tarea para ejecutar la función de rastreo. Normalmente es la misma tarea que se está ejecutando en PLC_PRG.
-
Haga clic en «Add Variable» para añadir una entrada a la vista de árbol de la configuración de rastreo y asignar una variable IEC.
Por ejemplo:
PLC_PRG.rSin -
Haga clic en «Trace Descargar Trace».
CODESYS descarga la configuración de la traza en el controlador. La aplicación inicia el muestreo de datos y los transfiere a CODESYS. A continuación, se muestran en forma de gráfico en el diagrama de rastreo. Se proporcionan comandos para navegar por las muestras y controlar el muestreo de datos.