Variable: PERSISTENTE Permalink

Las variables persistentes se declaran en la sección de declaración ‎VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT‎ en la lista de variables globales persistentes. Para las variables marcadas con la palabra clave ‎PERSISTENT‎ fuera del editor de persistencia, las rutas de instancia se añaden allí.

A partir de la versión CODESYS V3.3.0.1, una declaración de variable con tiene el mismo efecto que con ‎RETAIN PERSISTENT‎ o ‎PERSISTENT‎.

En un bloque de funciones, no debe haber ninguna declaración de variable que contenga exclusivamente ‎PERSISTENT‎, sino únicamente ‎PERSISTENT RETAIN‎ o ‎RETAIN PERSISTENT‎.

Sintaxis de la declaración en la lista de variables persistentes globales ‎PersistentVars‎

VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    <identifier> : <data type> (:= <initialization>)?;
 <instance path to POU variable>
END_VAR

Sintaxis de la declaración en los POU

<scope> PERSISTENT RETAIN
    <identifier> : <data type> ( := <initialization> )?; // ( ... )? : Optional
END_VAR
<scope> : VAR | VAR_INPUT | VAR_OUTPUT | VAR_IN_OUT | VAR_STAT | VAR_GLOBAL

No se permite la asignación de entradas, salidas o direcciones de memoria con la palabra clave ‎AT‎.

Nunca utilice el tipo de datos ‎POINTER TO‎ en listas de variables persistentes. Si se vuelve a descargar la aplicación, sus direcciones podrían cambiar. Las advertencias correspondientes del compilador se muestran en la ventana de mensajes.

Si cambias con frecuencia los nombres o los tipos de datos de las variables remanentes, entonces es mejor declararlas como variables remanentes sólo con la palabra clave ‎RETAIN‎.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Evite insertar rutas de instancia porque en este caso se utiliza el doble de memoria y puede producirse un mayor tiempo de ciclo. En su lugar, declare variables en la lista de variables persistentes.

Ejemplo

Declaración en la lista de variables persistentes ‎PersistentVars‎

{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
        g_iCounter : INT;
        // Generated instance path of persistent variable
        PLC_PRG.fb_A.iPersistentCounter_A: INT;
END_VAR

Declaración en el bloque de funciones ‎FB_A‎

FUNCTION_BLOCK FB_A
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR PERSISTENT RETAIN
        iPersistentCounter_A : INT;
END_VAR

Declaración en el programa ‎PLC_PRG‎

VAR
        fb_A1 : FB_A;
END_VAR

Posibles lugares de declaración

Descripción

Directamente en la lista de variables globales persistentes

La variable es persistente y se encuentra en la zona de memoria protegida.

Localmente en un programa con una ruta de instancia en la lista de variables persistentes

Localmente en un bloque de funciones con una ruta de instancia en la lista de variables persistentes

La variable es persistente y se encuentra en la zona de memoria protegida y en la memoria (doble asignación).

Sólo localmente en un programa

Sólo localmente en un bloque de funciones

La variable no es persistente. Se muestra una advertencia en la ventana de mensajes.

TIP:

Haga clic en «Declarations  Add All Instance Paths» para importar las variables a la lista de variables persistentes.

Localmente en una función

Este tipo de declaración no tiene ningún efecto. La variable no es persistente.

En el editor de persistencia, haga clic en «Declaraciones  Añadir todas las rutas de instancia» si las variables locales están marcadas como ‎PERSISTENT‎.

Siempre que sea posible, evite marcar como ‎PERSISTENT‎ variables declaradas en un bloque de función. Esto se debe a que la instancia del bloque de funciones se almacena por completo en la memoria remanente y no sólo la variable marcada.