Variable: VAR_CONFIG Permalink

Las variables de configuración asignan la dirección completa a variables declaradas en bloques de función con información de dirección incompleta y que deben asignarse a E/S de dispositivo.

La declaración se realiza en una lista de variables globales entre las palabras clave ‎VAR_CONFIG‎ y ‎END_VAR‎ con la ruta de instancia completa y con la dirección correcta. Este tipo de lista de variables globales se denomina "configuración de variables".

Ejemplo

Declaración de la variable ‎xLocIn‎ con una dirección ‎%I*‎ incompleta en un bloque de funciones.

FUNCTION_BLOCK locio

VAR
        xLocIn AT %I* : BOOL := TRUE;
END_VAR

El bloque de funciones ‎locio‎ se utiliza en el programa ‎PLC_PRG‎.

PROGRAM PLC_PRG

VAR
        locioVar1 : locio;
END_VAR

La configuración correcta de las variables en la lista de variables globales es la siguiente:

VAR_CONFIG
        PLC_PRG.locioVar1.xLocIn AT %IX1.0 : BOOL;
END_VAR