Las variables de entrada se utilizan en las entradas de los bloques de funciones.
Las variables VAR_INPUT se declaran entre las palabras clave VAR_INPUT y END_VAR en la parte de declaración de los POUs. Cuando se llama, sólo se pasa el valor (pass-by-value).
La variable puede ampliarse con una palabra clave de atributo (CONSTANT, RETAIN, o PERSISTENT).
Ejemplo
VAR_INPUT
iIn1 : INT; (* 1st input variable *)
END_VAR