Variable: VAR_INPUT Permalink

Las variables de entrada se utilizan en las entradas de los bloques de funciones. Las variables ‎VAR_INPUT‎ se declaran entre las palabras clave ‎VAR_INPUT‎ y ‎END_VAR‎ en la parte de declaración de los POUs. Cuando se llama, sólo se pasa el valor (pass-by-value).

La variable puede ampliarse con una palabra clave de atributo (‎CONSTANT‎, ‎RETAIN‎, o ‎PERSISTENT‎).

Ejemplo

VAR_INPUT
        iIn1 : INT; (* 1st input variable *)
END_VAR