Variable: VAR_INST Permalink

Las variables de instancia ‎VAR_INST‎ sólo están permitidas en los métodos. A este tipo de variable sólo se puede acceder dentro del método. Puede controlar los valores de las variables de instancia en la parte de la declaración del método.

CODESYS no guarda una variable de método ‎VAR_INST‎ en una pila de métodos, sino en la pila de la instancia del bloque de funciones. Esto significa que la variable ‎VAR_INST‎ funciona como otras variables de la instancia del bloque de funciones, y no se reinicializa cada vez que se llama al método.

La variable puede ampliarse con una palabra clave de atributo (‎CONSTANT‎, ‎RETAIN‎, o ‎PERSISTENT‎).

Ejemplo

METHOD meth_last : INT
VAR_INPUT
  iVar : INT;
END_VAR
VAR_INST
  iLast : INT := 0;
END_VAR
meth_last := iLast;
iLast := iVar;