Las variables de salida se utilizan en las salidas de los bloques de funciones. Las
variables VAR_OUTPUT se declaran entre las palabras clave VAR_OUTPUT y END_VAR en la parte de declaración de los POUs. Los valores de esta variable se devuelven
al POU llamante. Allí podrá recuperar los valores y seguir utilizándolos.
La variable puede especificarse con una palabra clave de atributo (CONSTANT, RETAIN o PERSISTENT) para ser expandida.
Ejemplo
VAR_OUPUT
iOut1 : INT; (*1st output variable *)
END_VAR