Variable: VAR_OUTPUT Permalink

Las variables de salida se utilizan en las salidas de los bloques de funciones. Las variables ‎VAR_OUTPUT‎ se declaran entre las palabras clave ‎VAR_OUTPUT‎ y ‎END_VAR‎ en la parte de declaración de los POUs. Los valores de esta variable se devuelven al POU llamante. Allí podrá recuperar los valores y seguir utilizándolos.

La variable puede especificarse con una palabra clave de atributo (‎CONSTANT‎, ‎RETAIN‎ o ‎PERSISTENT‎) para ser expandida.

Ejemplo

VAR_OUPUT
        iOut1 : INT; (*1st output variable *)
END_VAR