Variable: VAR_TEMP Permalink

Esta funcionalidad es una ampliación de la norma IEC 61131-3.

Las variables temporales se declaran localmente entre las palabras clave ‎VAR_TEMP‎ y ‎END_VAR‎.

‎VAR_TEMP‎ sólo son posibles en programas y bloques de funciones.

CODESYS inicializa variables temporales cada vez que se llama al POU.

La aplicación sólo puede acceder a las variables temporales en la parte de ejecución de un bloque de programa o de un bloque de función.

Ejemplo

VAR_TEMP
                iVarTmp1 : INT; (*1st temporary variable *)
END_VAR