Los datos de entrada se leen al inicio de cada tarea IEC (1), y los datos de salida se transfieren al controlador de E/S al final de la tarea (3). La implementación del controlador de E/S determina cómo y cuándo se transfieren los datos de E/S. Se encarga de la sincronización y la programación de la transferencia efectiva de datos al sistema de bus correspondiente.
La tarea del ciclo de bus del PLC se puede configurar de forma global para todos los buses de campo en los ajustes del PLC. En algunos buses de campo, este parámetro se puede configurar independientemente del parámetro global. La tarea con el tiempo de ciclo más corto se utiliza como tarea de ciclo de bus (ajuste del PLC: «sin especificar»). Normalmente, esta tarea se encarga de transmitir los mensajes por el bus.
Otras tareas se limitan a copiar datos de E/S desde un búfer interno que la tarea de ciclo de bus intercambia con el hardware físico.

(1) Leer entradas del búfer de entrada
(2) Tarea CEI
(3) Escribir las salidas en el búfer de salida
(4) Ciclo de bus
(5) Búfer de entrada
(6) Búfer de salida
(7) Copiar datos al/del bus
(9) Tarea ciclo bus, prioridad 1, 1 ms
(10) Tarea de ciclo de bus, prioridad 5
(11) Tarea de ciclo de bus, prioridad 10, interrumpida por la tarea 5
Uso de tareas
La pestaña «Implementación de tareas» ofrece una visión general de los canales de E/S utilizados, la tarea de ciclo de bus configurada y el uso de los canales.




ADVERTENCIA

No utilices la misma entrada o salida en varias tareas.
El uso de los mismos datos de entrada o de salida en varias tareas puede dar lugar a comportamientos inesperados y, por lo general, no se recomienda.
Si varias tareas escriben en una salida, el estado resultante es indefinido, ya que cualquiera de las tareas puede sobrescribir el valor.
Si se utiliza la misma entrada en varias tareas, el valor puede cambiar durante la ejecución de las mismas. Esto puede ocurrir cuando una tarea se ve interrumpida por otra de mayor prioridad que provoca la actualización de la imagen del proceso. Para evitar esta situación, copia los valores de entrada en variables locales al inicio de la tarea IEC y utiliza esas variables locales en el resto del código.