Pestaña 'EtherCAT Maestro - General' Permalink

Objeto: EtherCAT Maestro

Esta pestaña se utiliza para configurar los parámetros básicos de EtherCAT Master. Los ajustes básicos están predefinidos en el archivo de descripción del dispositivo.

Ajustes de los parámetros de configuración

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

El modo de autoconfiguración (opción«Autoconfig master/slaves» ) está seleccionado por defecto y es adecuado para aplicaciones estándar. Si no se selecciona el modo, todos los ajustes de configuración para el maestro y el/los esclavo(s) deben realizarse manualmente. Para ello se requieren conocimientos especializados. La opción de modo de configuración automática debe desactivarse para configurar la comunicación de esclavo a esclavo.

«Autoconfigurar maestro/esclavos»

_cds_icon_option_activated La parte principal de la configuración del maestro y del esclavo se realiza automáticamente, basándose en el archivo de descripción del dispositivo y en cálculos implícitos. El cuadro de diálogo para la configuración de FMMU/Sync no está disponible.

Incluso si se selecciona esta opción del maestro, se puede habilitar explícitamente un modo experto para cada esclavo individual, que permite la edición manual de la configuración de datos de proceso generada automáticamente.

Tab. 447: «Configuración EtherCAT NIC»

«Dirección de destino (MAC)»

Dirección MAC del dispositivo de la red EtherCAT que debe recibir los telegramas.

Opciones

  • «Difusión»: No es necesario especificar una dirección de destino (MAC) .

  • «Redundancia»: Habilitado cuando el bus se construye en una topología de anillo y la redundancia debe ser soportada. Con esta función, la red EtherCAT sigue funcionando incluso en caso de rotura del cable. Cuando esta función está habilitada, los parámetros deben definirse en el área «Redundancy EtherCAT NIC Settings».

«Dirección de origen (MAC)»

Dirección MAC del controlador (sistema de destino) o nombre de red (nombre del adaptador o PLC (sistema de destino))

«Nombre de la red »

Nombre o MAC de la red, según la opción seleccionada:

«Seleccionar red por MAC»

_cds_icon_option_activated: La red se especifica mediante el MAC ID. En ese caso, el proyecto no podrá utilizarse en otro dispositivo, ya que cada adaptador de red tiene un identificador MAC único.

«Seleccionar red por nombre»

_cds_icon_option_activated: La red se identifica por el nombre de la red y el proyecto es independiente del dispositivo.

«Escanear»

Busca en la red los ID MAC o los nombres de los dispositivos de destino que están disponibles en ese momento.

Tab. 448: «Redundancia EtherCAT NIC Configuración»

Estos ajustes sólo se muestran cuando está seleccionada la opción «Redundancy». Aquí se definen los parámetros del dispositivo adicional de acuerdo con la descripción de «EtherCAT NIC Settings».

Tab. 449: «Reloj distribuido»

«Duración del ciclo (µs)»

Intervalo de tiempo tras el cual se envía un nuevo telegrama de datos en el bus. Cuando la función «Distributed Clock» está activada en el esclavo, el tiempo de ciclo del maestro especificado aquí se transfiere a los relojes del esclavo. Como resultado, se puede lograr una sincronización precisa del intercambio de datos. Esto es especialmente importante cuando los procesos distribuidos espacialmente requieren acciones simultáneas. Un ejemplo de acción simultánea son las aplicaciones en las que varios ejes deben ejecutar movimientos coordinados al mismo tiempo. De este modo se puede obtener una base de tiempo muy precisa para toda la red, con una fluctuación considerablemente inferior a 1 microsegundo.

«Desplazamiento de sincronización»

Parámetro para ajustar el tiempo de retardo entre la base de tiempo DC del Esclavo EtherCAT y el inicio de ciclo del PLC. El valor por defecto es 20%. Este tiempo está activo al mismo tiempo para todos los esclavos con CC. Un offset del 20% significa que la interrupción del temporizador en el Esclavo EtherCAT tiene lugar un 20% antes del siguiente ciclo IEC.

Esto significa que en el caso de

  • ‎FrameAtTaskStart‎ = ‎FALSE‎ cuando los datos de EtherCAT se envían al final del ciclo del PLC:

    El ciclo del PLC puede requerir el 80% del tiempo de ciclo del bus menos el tiempo de retardo en el tiempo de ejecución, y esto sin que el maestro deje de colocar los datos de proceso actuales en el bus a tiempo (suponiendo que el EtherCAT Esclavo espera los nuevos datos exactamente con la interrupción de sincronización).

  • ‎FrameAtTaskStart‎ = ‎TRUE‎ (valor por defecto cuando se utiliza CODESYS SoftMotion):

    Para el programa controlador, casi el 100% del ciclo está siempre disponible. En este caso, el desplazamiento de sincronización determina únicamente cuándo se intercambian los datos EtherCAT del maestro hacia y desde los esclavos en relación con la base de tiempo del esclavo EtherCAT.

Si DC está activo en el esclavo correspondiente, los ajustes por defecto provienen del archivo ESI respectivo. El fabricante del dispositivo puede definir aquí desplazamientos adicionales en forma de tiempo de desplazamiento para las interrupciones de temporizador Sync 0 y Sync 1. Cuando el ajuste experto está activado en el esclavo, estos tiempos pueden modificarse manualmente. La hora de cambio se introduce en el registro 0x990 como hora de inicio adicional. Un valor positivo significa que el inicio tiene lugar más tarde y, por tanto, la interrupción de sincronización se ejecuta más tarde.

IMPORTANTE Hay que evitar a toda costa que la interrupción de sincronización se produzca cerca del momento del ciclo IEC porque, de lo contrario, no puede haber datos durante un ciclo y los dispositivos entran en error de sincronización. Para ello, deben tenerse en cuenta tanto los desplazamientos desde el maestro como los desplazamientos individuales de cada esclavo. Con el ajuste normal de 20% de desfase para el maestro y 0% para los esclavos, la fluctuación del ciclo IEC y los retrasos de la temporización de transmisión por el sistema pueden ser de un máximo de +80% y -20%.

«Supervisión de la ventana de sincronización»

_cds_icon_option_activated Se puede controlar la sincronización de los esclavos.

«Ventana de sincronización»

Hora de «Supervisión de la ventana de sincronización». Cuando la sincronización de todos los esclavos está dentro de esta ventana de tiempo, la variable ‎xSyncInWindow‎ (‎IoDrvEthercat‎) se establece en ‎TRUE‎, de lo contrario en ‎FALSE‎.

Tab. 450: «Opciones»

«Utilizar LRW en lugar de LWR/LRD»

_cds_icon_option_activated Es posible la comunicación directa de esclavo a esclavo. Se utilizan comandos combinados de lectura/escritura (LRW) en lugar de comandos separados de lectura (LRD) y escritura (LWR).

«Mensajes por tarea»

_cds_icon_option_activated Los comandos de lectura y escritura (el manejo de los mensajes de entrada y salida) pueden controlarse mediante varias tareas.

«Reiniciar automáticamente los esclavos»

_cds_icon_option_activated El maestro intenta inmediatamente reiniciar los esclavos en caso de fallo de comunicación.

Tab. 451: «Ajustes maestros»

Estos ajustes sólo pueden editarse cuando la opción «Autoconfig maestro/esclavos» está desactivada. De lo contrario, esto se hace automáticamente y no son visibles aquí.

«Imagen en la dirección»

Primera dirección lógica del primer esclavo para datos de entrada

«Dirección de salida de imágenes»

Primera dirección lógica del primer esclavo para datos de salida