Tab: EtherCAT Módulo – Parámetros de puesta en marcha Permalink

En esta pestaña se definen los SDO (objetos de datos de servicio) o los IDN que se utilizan para transmitir parámetros específicos al dispositivo durante el arranque del sistema para el módulo actual.

El directorio de objetos que contiene los objetos de datos necesarios se describe en el archivo de descripción XML EtherCAT o en un archivo EDS al que hace referencia dicho archivo XML.

Requisito: El dispositivo admite CAN sobre o Servodrive sobre .

Algunos módulos tienen sus propios parámetros de inicio, que se muestran en la pestaña. Allí se pueden modificar los parámetros. Los parámetros también se muestran en el esclavo, pero allí no se pueden modificar.

Tab. 479: Tabla SDO

Lista de SDO o IDN

El orden de las entradas en la tabla SDO (de arriba abajo) define el orden en el que los SDO se transfieren al módulo.

«Línea»

Número de línea

«Idn»

«Longitud del bit»

Longitud en bits del SDO

«Abortar en caso de error»

_cds_icon_option_activated_copy.png: En caso de error, la transferencia se interrumpe y se notifica un estado de error.

«Salto de línea en caso de error»

En caso de error, la transferencia se reanuda con el SDO en la «línea» especificada.

«Línea siguiente»

_cds_icon_option_activated_copy.png: La transferencia se reanuda con el SDO en la línea siguiente.

«Comentario»

Campo de entrada para comentarios.

«Ascender»

Desplaza la línea seleccionada una línea hacia arriba.

«Bajar»

Desplaza la línea seleccionada una línea hacia abajo.

«Añadir»

Abre el cuadro de diálogo «Seleccionar elemento del directorio de objetos». En este diálogo puede cambiar los parámetros del SDO antes de que el SDO se añada a la configuración.

Especificando nuevas entradas de índice/subíndice, se puede añadir un nuevo objeto al SDO que aún no esté descrito en el archivo EDS. Esto es útil si sólo existe un directorio de objetos incompleto o ninguno.

«Borrar»

Elimina la entrada seleccionada.

«Modifique»

Abre el cuadro de diálogo «Seleccionar elemento del directorio de objetos» para modificar los parámetros del SDO o IDN seleccionado en la tabla.