Esta pestaña se utiliza para configurar los parámetros de comunicación de cada uno de los esclavos compatibles con Ethernet sobre EtherCAT (EoE).
|
«Puerto Ethernet virtual» |
|
|
«MAC ID virtual» |
Campo de entrada para el «ID MAC virtual». |
|
«Puerto de conmutación» |
|
|
«Puerto IP» |
|
|
Los parámetros de comunicación Ethernet deben configurarse de acuerdo con los parámetros del adaptador Ethernet virtual. |
|
|
«Dirección IP» |
Dirección IP del esclavo en la red (longitud: 4 bytes) El puerto IP debe estar dentro del mismo rango de direcciones que el adaptador Ethernet virtual. Por ejemplo, si la dirección de la tarjeta de red es 192.168.1.1 y la máscara de subred es 255.255.255.0, el puerto IP debe estar comprendido en el intervalo de 192.168.1.2 a 192.168.1.254. |
|
«Máscara de subred» |
Máscara de subred (longitud: (4 bytes). |
|
«Puerta de enlace predeterminada» |
Puerta de enlace predeterminada (longitud: (4 bytes). |
|
«Servidor DNS» |
Dirección IP del servidor DNS. |
|
«Nombre DNS» |
Nombre del servidor DNS. |
: Activa la funcionalidad EOE del esclavo. Se debe definir un
: El dispositivo funciona como un interruptor. No se requiere ninguna configuración
de red adicional.