Ficha EtherNet/IP Adaptador - «General», localPermalink

La pestaña del editor de dispositivos del adaptador EtherNet/IP contiene los ajustes básicos para la comunicación en red.

Tab. 738: Configuración de la dirección

Dirección IP

Dirección para la identificación del dispositivo adaptador EtherNet/IP.

Tab. 739: BOOTP

Protocolo de arranque

Esta opción sólo está disponible para adaptadores bajo el escáner NetX.

Dirección MAC

Dirección MAC específica del dispositivo esclavo.

Guardar dirección IP

_cds_icon_option_activated: Se guarda la dirección del esclavo. El requisito, sin embargo, es que el esclavo admita esta función. Esta opción sólo está disponible para el escáner CIFX.

Tab. 740: Teclado electrónico

Comprobación de compatibilidad

_cds_icon_option_activated: El adaptador utiliza sus propios valores de clave para realizar una comprobación de compatibilidad de los valores de clave del archivo EDS. Todos los valores de tecleado se envían al dispositivo. A continuación, el dispositivo decide si es compatible con los valores recibidos.

_cds_icon_option_deactivated: El adaptador utiliza sus propios valores de clave para realizar una comprobación exacta de los valores de clave del archivo EDS. El usuario decide qué información de tecleado debe comprobarse.

  • ID de proveedor

  • Tipo de dispositivo

  • Código del producto

  • Revisión importante

  • Revisión menor

Si la comprobación falla, no se establece una conexión de E/S con el dispositivo y se emite un mensaje de error en la página de estado.

Restaurar valores por defecto

Sólo para dispositivos genéricos.