Tab: Ethernet/IP Escáner - General Permalink

La pestaña del configurador del escáner Ethernet/IP incluye los ajustes básicos. La interfaz de red utilizada por el escáner se configura en los ajustes del adaptador Ethernet.

Tab. 725: Opciones

«Restablecimiento automático de conexiones»

_cds_icon_option_activated_copy.png: El escáner siempre intenta restablecer automáticamente una conexión interrumpida.

Por ejemplo, si se detecta un tiempo de espera para los mensajes de E/S UDP o se interrumpe la conexión TCP con el adaptador. Si la opción está activada, el escáner vuelve a conectarse a los adaptadores con la conexión perdida.