Tab: Ethernet/IP Adaptador - Conexiones Permalink

La parte superior de esta pestaña muestra una lista de todas las conexiones configuradas. Cuando existe una conexión "Propietario exclusivo" en el archivo EDS, se inserta automáticamente al añadir el adaptador. Los datos de configuración de estas conexiones pueden modificarse en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Los datos de configuración se definen en el archivo EDS. Los datos se transmiten cuando se establece la conexión con el adaptador.

«RPI (ms)»

Intervalo de paquetes solicitado: Intervalo de intercambio de los datos de entrada/salida

«O -> T Tamaño (Bytes)»

Tamaño de los datos de producción del escáner al adaptador (Originator --> Target)

«T -> O Tamaño (Bytes)»

Tamaño de los datos de consumo del adaptador al escáner (T --> O)

«Proxy Config Tamaño (Bytes)»

Tamaño de los datos de configuración del proxy

«Tamaño de configuración de destino (bytes)»

Tamaño de los datos de configuración del adaptador

«Ruta de conexión»

Dirección de los - objetos de configuración - objetos de entrada - objetos de salida

«Añadir conexión»

Abre el ⮫ Nueva conexión diálogo. Aquí se determinan los parámetros de la nueva conexión.

«Borrar conexión»

Elimina la conexión seleccionada de la lista

«Editar conexión»

Abre el cuadro de diálogo «Editar conexión». Aquí se modifican los parámetros de la conexión existente.

Tab. 731: Datos de configuración

La tabla muestra las conexiones con los parámetros de configuración del archivo EDS. Las conexiones se dividen en grupos de configuración.

«Valores de los datos brutos»

Si los parámetros de escala están definidos en el archivo EDS para los datos, entonces puede mostrar los valores como datos brutos o datos convertidos.

_cds_icon_option_activated_copy.png: Los datos se muestran sin conversión. En el caso de los tipos de datos Enum, se muestra el índice del valor de enumeración.

_cds_icon_option_deactivated.png: Los datos se muestran con conversión. En el caso de los tipos de datos Enum, se muestra el valor de enumeración.

«Visualizar grupos de parámetros»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Si se definen grupos en el archivo EDS, los parámetros definidos en estos grupos se muestran en una lista ordenada.

«Por defecto»

Restablece los valores por defecto

«Valor»

Haga doble clic para cambiar el valor. Dependiendo del tipo de datos, puede especificar el valor directamente en el campo de entrada o seleccionarlo de un cuadro de lista.

En el caso de tipos de datos de campo de bits y valores de datos brutos desactivados, se abre un cuadro de diálogo para que seleccione los bits individuales. Sólo pueden seleccionarse los bits que se encuentren dentro de los valores mínimo y máximo definidos. Si los tipos de datos de campo de bits contienen enumeraciones en el archivo EDS asociado, sólo se muestran estas enumeraciones con las posiciones de bits asociadas.

Si una conexión contiene una ruta de conexión parametrizable en el archivo EDS, aquí podrá modificar los distintos parámetros de la conexión correspondiente.