Tab: Ethernet/IP Adaptador - Parámetros definidos por el usuario Permalink

La pestaña muestra todos los parámetros adicionales que se transmiten una sola vez al sistema de bus durante la fase del procedimiento de arranque asignada para ello. Los parámetros se transmiten al adaptador remoto a través de servicios acíclicos.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Los parámetros de usuario también se transmiten de nuevo cuando se restablece una conexión, por ejemplo tras el fallo de un adaptador remoto.

«Nuevo»

Abre el cuadro de diálogo «Seleccionar parámetros» para añadir un nuevo parámetro. El nuevo parámetro se inserta antes de la línea seleccionada.

«Editar»

Abre el cuadro de diálogo «Seleccionar parámetros» para modificar un parámetro existente.

«Subir», «Bajar»

Cambia el orden de los parámetros de usuario. El orden de los parámetros en la lista corresponde al orden en la inicialización.

«Valor»

El valor del parámetro correspondiente puede modificarse directamente haciendo doble clic sobre él. Si procede, se abre un cuadro de lista con los valores posibles.

«Abortar si error»

_cds_icon_option_activated_copy.png: En caso de error, se interrumpe toda la transmisión de los parámetros.

«Saltar a línea si error»

_cds_icon_option_activated_copy.png: En caso de error, el programa se reanuda con la línea especificada en la columna «Next Line». De este modo, se puede omitir un bloque entero durante la inicialización o definir un retorno.

Nota: Un retorno puede conducir a un bucle infinito si nunca es posible escribir un determinado parámetro.