PROFINET IO Controlador - Tarea de ciclo de busPermalink

Información general

El término "bus" incluye todos los buses de campo, así como el bus de E/S ⮫ Más información. Considere que no hay tarea de ciclo de bus para Modbus ya que Modbus no proporciona mapeo de E/S y es controlado por POUs.

Se recomienda definir una tarea de ciclo de bus dedicada para cada bus de campo configurado en el proyecto. Se recomienda encarecidamente no utilizar "unspecified" en "«PLC Settings»" para evitar comportamientos inesperados. La tarea definida en «Ajustes PLC» determina la tarea de ciclo de bus del bus de E/S y, dependiendo de la configuración, de los buses de campo adicionales (el ajuste se hereda por defecto).

Especialmente en el caso de EtherCAT, debe utilizarse una tarea de ciclo de bus dedicada que no se comparta con otros buses de campo. Si [unspecified] se establece en «PLC Settings», la tarea EtherCAT podría ser utilizada automáticamente por otros buses de campo, causando potencialmente que el procesamiento de la tarea EtherCAT falle. Esto debe evitarse especificando una tarea diferente a la de EtherCAT en la página «Configuración del PLC».

Por regla general, para cada tarea IEC los datos de entrada utilizados se leen al inicio de cada tarea y los datos de salida escritos se transfieren al controlador de E/S al final de la tarea. La implementación en el controlador de E/S es decisiva para la posterior transferencia de los datos de E/S. Por lo tanto, la aplicación es responsable del marco temporal y del momento concreto en que se produce la transmisión real en el sistema de bus correspondiente.

Otras tareas copian sólo los datos de E/S de un búfer interno que se intercambia únicamente con el hardware físico en la tarea de ciclo de bus.

_task_diagram_standard
(1) Read inputs from input buffer       (2) IEC task
(3) Write outputs to output buffer      (4) Bus cycle
(5) Input buffer                        (6) Output buffer
(7) Copy data to/from bus
(9) Bus cycle task, priority 1, 1 ms
(10) Bus cycle task, priority 5
(11) Bus cycle task, priority 10, interrupted by task 5

Utilización de tareas

El «Despliegue de Tareas» proporciona una visión general de los canales de E/S utilizados, la tarea de ciclo de bus establecido y el uso de los canales.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Comportamiento inesperado debido al uso de las mismas entradas y salidas en múltiples tareas.

Si se escribe una salida en varias tareas, el estado es indefinido, ya que puede sobrescribirse en cada caso.

Cuando se utilizan las mismas entradas en varias tareas, la entrada podría cambiar cuando se procesa una tarea. Esto ocurre si la tarea es interrumpida por otra de mayor prioridad y provoca que el mapa de procesos tenga que ser leído de nuevo.

Solución:

  • Al principio de la tarea IEC, copie las variables de entrada en variables y luego trabaje sólo con las variables locales en el resto del código.

Comportamiento del ciclo de bus PROFINET IO

PROFINET IO no proporciona ninguna configuración adicional. Su funcionalidad corresponde a la descripción general.