Comando "CheckoutPermalink

Símbolo: _svn_icon_checkout

Función: Este comando abre el diálogo «Checkout». Aquí puede consultar un proyecto almacenado en el repositorio SVN como copia de trabajo.

Llame a: Barra de menús: «Proyecto  SVN».

Diálogo "Checkout

Tab. 938: «URL del repositorio SVN»

_svn_img_input_field_url

URL del proyecto en el repositorio SVN

Por ejemplo: ‎https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project‎

Consejo: En cuanto se especifique un repositorio SVN válido, puede hacer clic en el botón adyacente o utilizar las opciones para navegar en «Revision» y seleccionar un proyecto específico.

_svn_button_revision

Abre el diálogo «Seleccione la revisión».

El botón lleva la etiqueta con la revisión seleccionada en ese momento:

  • «CABEZA»: Última revisión (top revision). Por defecto

  • «15»: Número de revisión de la revisión seleccionada

  • «23/12/2016 11:59:59 (UTC)»: Fecha de modificación de la revisión seleccionada (UTC)

Nota: El cuadro de diálogo ofrece las mismas opciones que el grupo «Revision».

_svn_button_three_dots

Abre el diálogo «Navegador de repositorios SVN» Aquí puede navegar por el repositorio SVN.

Tab. 939: «Pasar por caja a»

«Nombre»

Nombre de la copia de trabajo

Por ejemplo: ‎ControlABC.project‎

«Ubicación»

Ubicación de la copia de trabajo

Por ejemplo: ‎/D:/svn/repository/trunk/ControlABC.project‎

Tab. 940: «Pago como»

«Proyecto»

El proyecto se guarda como proyecto CODESYS "‎<project name>.project‎".

«Biblioteca»

El proyecto se guarda como un archivo de biblioteca CODESYS "‎<project name>.library‎".

«Detección automática»

CODESYS intenta reconocer el tipo de proyecto mediante la extensión. La implementación actual comprueba si la URL del proyecto termina en "‎_library‎" o "‎.library‎". En este caso, el proyecto se reconoce como biblioteca o proyecto.

Tab. 941: «Opciones de pago»

«Omitir externos»:

_cds_icon_option_activated: Los externos (objetos externos) no se copian en el directorio de trabajo.

Tab. 942: «Revisión»

Para una descripción, consulte la sección "Diálogo 'Seleccionar revisión'".

Nota: El grupo ofrece las mismas opciones que el cuadro de diálogo «Revision».

«OK»

Extrae el proyecto del repositorio SVN, lo guarda localmente en la ubicación especificada y lo abre en CODESYS como proyecto principal.

Si los archivos se cifraron al importarlos al repositorio SVN, o si se han confirmado, tenga en cuenta lo siguiente:

Al confirmar en el repositorio SVN, se incluye la información sobre un archivo de proyecto cifrado. Sin embargo, no se incluye el tipo de cifrado (contraseña, clave de seguridad Wibu, certificado X509). Por lo tanto, puede ser necesario cifrar de nuevo la copia de trabajo en la configuración del proyecto. En este caso, se abre un cuadro de diálogo al salir del comando para notificárselo. A continuación, podrá pasar directamente a la configuración del proyecto.