Comando "Commit", Comando "Commit ProjectPermalink

Símbolo: _svn_icon_commit

Función: El comando confirma los cambios realizados en CODESYS en el repositorio SVN. Para ello, se abre el cuadro de diálogo «Commit».

Llame a:

  • Menú contextual: «SVN» para confirmar exactamente este objeto

  • «Proyecto  SVN  Commit Proyecto» para confirmar todos los cambios del proyecto al mismo tiempo

Requisito: Se ha modificado al menos un objeto. Un objeto cuyo contenido ha sido modificado se superpone en el árbol de objetos con el símbolo _svn_icon_status_modified, _svn_icon_status_modified_properties, o _svn_icon_status_modified_binary_only.

Al ejecutar el comando, se levanta automáticamente el bloqueo de los objetos que se van a consignar.

Diálogo "Commit

Tab. 943: «Enviar a: <URL proyecto/objeto>»

URL en el repositorio SVN

Por ejemplo: ‎file:///D:/SVN repository/trunk/ControlABC.project‎

«Mensaje de registro»

Escriba un mensaje de registro que comente su cambio.

Por ejemplo: ‎Bug fix error 123‎

«Mensajes recientes»

Abre el diálogo «Recent Messages» para visualizar los últimos mensajes de registro. Puede hacer clic en un mensaje de registro para aceptarlo.

Tab. 944: «Cambios realizados (doble clic en el objeto para comparar, clic con el botón derecho en el objeto para más operaciones)»

_svn_img_commit_objects

Lista de objetos que han sido modificados y que, por tanto, pueden ser confirmados. Las URL SVN reflejan la jerarquía del objeto en el repositorio SVN.

Los objetos se resaltan en color según su estado:

  • Azul: Modificado

  • Verde: Añadido

  • Rojo oscuro: Suprimido

  • Rojo: Conflicto

  • Negro: No versionado (no en el repositorio SVN)

    Nota: Estos objetos se muestran cuando se selecciona la opción «Mostrar objetos no versionados».

  • Gris: Excluidos del commit

    Nota: Este es el caso cuando se selecciona la opción «Ignore during commit».

La lista también contiene objetos que no han sido modificados pero que tienen un bloqueo. Esto ayuda a evitar que el bloqueo pase desapercibido en el repositorio.

Haga doble clic en un objeto para abrir el cuadro de diálogo de comparación. La revisión de la copia de trabajo se compara con la revisión base. El cuadro de diálogo de comparación también se abre al hacer clic en «Comparar» en el menú contextual.

Haga clic con el botón derecho del ratón en un objeto para abrir el menú contextual.

Nota: Cuando se ha ejecutado el comando «Commit Project», se muestra una lista de objetos. Cuando se aplica el comando «Commit» a un objeto específico, sólo se muestra este objeto (si está modificado o bloqueado) y sus objetos hijos modificados o bloqueados.

«Objeto»

_cds_icon_option_activated: El objeto se selecciona para la confirmación.

Por ejemplo: _svn_img_list_of_modified_objects

«Estado del texto»

Estado del objeto en CODESYS

  • «Modificado»

  • «Añadido»

  • «Suprimido»

  • «Sin versión»

  • «Conflicto»

«Estado de la propiedad»

Estado de los metadatos del objeto

  • «Modificado»

  • «Añadido»

  • «Suprimido»

  • «Conflicto»

  • «Normal»

«Cerradura»

Si el objeto tiene un bloqueo, se muestra aquí el usuario que aplicó el bloqueo.

Por ejemplo: ‎b.mayer‎

«Descripción»

Visualización del mensaje de registro

«Seleccionar/Deseleccionar todo»

_cds_icon_option_activated: Se seleccionan todos los objetos de la lista.

«Mantener cerraduras»

_cds_icon_option_activated: Su objeto bloqueado permanece bloqueado después de la confirmación.

«Mantenga las listas de cambios»:

_cds_icon_option_activated: La lista de cambios también permanece después de la confirmación.

_cds_icon_option_deactivated: La lista de cambios no se borra después de la confirmación.

«Actualizar después de confirmar (recomendado)»

_cds_icon_option_activated: El objeto/proyecto se actualiza después de la confirmación. Seleccione esta casilla para asegurarse de que el proyecto está actualizado y evitar conflictos derivados de revisiones mixtas de copias de trabajo.

Botón «Proyecto de actualización»

Actualiza el proyecto

Pista: Evite conflictos confirmando un proyecto/objeto previamente actualizado.

«OK»

Atajo de teclado [Ctrl]+[Enter]

Atajo de teclado [Ctrl]+[Enter]

Comprueba primero la copia de trabajo. Inicia la confirmación de cambios cuando la copia de trabajo es actual.

Abre un diálogo cuando la copia de trabajo está obsoleta. A continuación, puede seleccionar una de las siguientes opciones:

  • «Aborta el commit, quiero investigar el problema.»

  • «Sí, quiero actualizar este proyecto ahora.»

  • «Continúa con el compromiso, sé lo que hago.»

Nota: El historial de la confirmación se muestra en la vista «Messages».

Los mensajes aparecen resaltados en color.

  • Azul: Comprometer un cambio

  • Verde: Añadir un objeto

  • Rojo oscuro: Borrar/sustituir un objeto

  • Negro: Otros mensajes (resumen)

Manipulación de objetos externos

Manipulación de objetos externos

Si el objeto externo está en el mismo repositorio SVN, entonces los cambios en este objeto externo se listan en el diálogo de confirmación y se confirman junto con el proyecto interno. Si un objeto externo está en otro repositorio SVN, se le notificarán los cambios en el proyecto externo y tendrá que confirmarlos por separado.

Un objeto externo tiene la propiedad «externals».

Menú contextual (botón derecho del ratón sobre el objeto)

_svn_icon_compare «Compara»

Abre el diálogo de comparación para comparar la copia de trabajo con la revisión de nivel superior.

_svn_icon_compare «Comparar con la versión HEAD»

Abre el diálogo de comparación para comparar la copia de trabajo con la revisión HEAD.

_svn_icon_compare«Comparar con Revisión»

Las entradas de la lista se resaltan en color según el estado del objeto:

  • Azul: Modificado

  • Verde: Añadido

  • Rojo oscuro: Suprimido

  • Rojo: Conflicto

  • Negro: No versionado (no en el repositorio SVN)

    Nota: Estos objetos se muestran cuando se selecciona la opción «Mostrar objetos no versionados».

  • Gris: Excluidos del commit

    Nota: Este es el caso cuando la opción «Ignore during commit» está seleccionada para el objeto.

_svn_icon_revert«Claro»

Descarta los cambios realizados en la copia de trabajo. A continuación, el objeto corresponde a la revisión en el repositorio SVN.

_svn_icon_log«Mostrar registro»

Muestra el historial de versiones del objeto seleccionado.

«Propiedades»

Abre el diálogo «SVN Properties». Allí se muestran las propiedades y puede editarlas.

Pasar a la lista de cambios

Nota: Este comando aún no se ha implementado.