Comando "Fusionar cambiosPermalink

Símbolo: svn_icon_merge_changes.png

Función: Este comando abre el diálogo «Merge». En este cuadro de diálogo se determinan las revisiones con los cambios que se fusionarán con la copia de trabajo del proyecto.

Llame a: Barra de menús: «Proyecto  SVN».

Requisito: El proyecto está vinculado a SVN.

Diálogo "Fusionar

«Tipo de fusión»

  • «Sincronización/Reintegración/Fusión simétrica»: Todos los cambios que faltan del tronco (o de una rama diferente) se sincronizan con esta rama.

  • «Cherry pick»: Integra revisiones específicamente seleccionadas de una rama a otra rama. Esto es necesario, por ejemplo, si hay que trasladar alguna captura de errores a una versión anterior.

«Fusionar fuente»

URL SVN del repositorio SVN

  • Campo de entrada

  • «CABEZA»: Revisión HEAD

  • _cds_icon_input_assistent: Diálogo «Navegador de repositorios SVN» se abre para seleccionar el repositorio SVN.

«Definir revisión inicial y final»

Seleccione esta opción para fusionar una serie coherente de revisiones con la copia de trabajo.

«Iniciar revisión»

Define el rango de revisiones que se fusionan con la copia de trabajo:

  • «CABEZA»: Revisión HEAD

  • «Revisión»: Revisión inicial y final de la gama

  • «Fecha»: Fecha de las revisiones inicial y final

«Fin de la revisión»

«Definir el intervalo de revisión»

Seleccione esta opción para fusionar revisiones individuales con la copia de trabajo. También puede resaltar las revisiones individuales en el diálogo «Log».

Nota: Al definir rangos, CODESYS SVN se comporta como otros clientes gráficos, como Tortoise SVN), y no como el cliente de línea de comandos. Por ejemplo: Para un rango de ‎4-7‎, se fusionan las revisiones 4, 5, 6 y 7.

Véase también: ‎⮫ Fusión de varias revisiones

«Funcionamiento en seco (simulación)»

_cds_icon_option_activated: Este comando se ejecuta sin modificar la copia de trabajo. Se muestran los ficheros que se modifican durante una fusión real, así como los rangos en los que se producen conflictos.

«Grabar sólo»

_cds_icon_option_activated: La revisión se marca como "fusionada" sin realizar realmente la fusión.

«Ignorar la ascendencia »

_cds_icon_option_activated: SVN sólo utiliza diferencias basadas en la ruta, no en el historial.